Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Les nouveaux dispositifs répondent à la demande des clients en matière de conception brevetée Lever Edge qui offre des installations rapides, sûres et faciles dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles

MELVILLE, N.Y. 14 janvier 2025 – Leviton a annoncé aujourd’hui le lancement de quatre nouveaux dispositifs Lever Edge (anciennement Decora Edge) : un DDFT inviolable de 15A, un DDFT intempérisé/inviolable de 15A, un gradateur et une prise double inviolable de 20A. Les nouveaux DDFT, gradateurs et prises de 20A doublent plus que les offres résidentielles actuelles de Lever Edge – un interrupteur unipolaire, un interrupteur 3-Way et une prise double inviolable de 15A – qui sont tous très demandés par les clients bricoleurs et entrepreneurs professionnels de Leviton.

Vainqueur général du Récompenses d’innovation Home Depot 2023 et faisant partie de la marque Decora de prises et d’interrupteurs d’éclairage de Leviton, les dispositifs Lever Edge offrent l’apparence classique et le rendement supérieur des solutions électriques Leviton dans une nouvelle conception, plus facile à installer et plus sécuritaire – c’est aussi facile que appuyer, cliquer, terminé. La conception brevetée Lever Edge est dotée d’une fonction d’enclenchement avec un « clic » audible pour que les installateurs puissent être sûrs de chaque terminaison. Les dispositifs sont dotés de leviers chromocodés brevetés qui permettent une installation rapide et sécuritaire en aidant à identifier efficacement la borne appropriée pour le câblage, y compris une borne de levier pour le fil de terre. Les modèles à DDFT Lever Edge sont dotés d’une borne à levier bleue clairement identifiable pour le fil de charge afin d’éviter l’inversion ligne/charge lors du câblage.

Prises à DDFT Lever Edge de 15A

Comme avec tous les DDFT de Leviton, les DDFT Lever Edge sont conçus pour répondre à la norme UL en matière d’autosurveillance ou d’autovérification, effectuant périodiquement un test interne automatique pour confirmer que l’alimentation protégée est disponible. Si le DDFT détecte un problème, un ou plusieurs des événements suivants se produira :

·       L'alimentation sera refusée sans possibilité de réarmement

·       Déclenchement avec possibilité de réarmement, sous réserve du prochain cycle de test de surveillance automatique ou déclenchement répété

·       Témoin visuel avec témoin rouge

Les DDFT Lever Edge sont dotés d’une grande bride, ce qui facilite l’installation et fonctionnent avec les fils de cuivre pleins et toronnés de calibre 12 et 14. Ils sont parfaits pour les applications résidentielles et commerciales.

« En tant que chef de file de la technologie DDFT, nous apprécions l’importance de faire cette nouvelle étape en combinant les dernières caractéristiques de sécurité de la technologie DDFT de Leviton avec notre conception Lever Edge facile à installer », a déclaré Stacy Genovese, gestionnaire de produit, Prises de sécurité, Unité commerciale résidentielle de Leviton. « Cette solution novatrice offre à nos clients la protection fiable contre les fuites à la terre et l’installation rapide qu’ils attendent de Leviton. »

Gradateur à bord à levier

Le gradateur Lever Edge offre un rendement de gradation supérieur avec tous les types d’ampoules, y compris les DEL, et aucun fil neutre n’est requis pour l’installation. Le dispositif est doté d’un interrupteur à bascule convivial et d’une barre coulissante de Leviton et offre des options de personnalisation faciles avec un bouton de configuration pour régler les réglages tels que la plage de gradation, la gradation et le démarrage. Le gradateur Lever Edge est unipolaire et à 3 voies circuits, ce qui le rend idéal pour les rénovations et les maisons plus anciennes. Des trousses de changement de couleur sont disponibles pour changer rapidement et facilement la couleur du dispositif en retirant simplement la plaque murale existante et en enclenchant la nouvelle couleur.

Prise double inviolable Lever Edge de 20A

La prise double inviolable Lever Edge de 20A répond à la demande croissante de prises de 20 A dans les cuisines, garages, sous-sols et autres emplacements très actifs. Comme les autres dispositifs Lever Edge, la prise est dotée d’une grande bride pour une installation plus facile, ainsi que de connecteurs à levier qui fonctionnent avec les fils de cuivre pleins et toronnés de calibre 10 et 12.

Leviton propose également des dispositifs Lever Edge conçus pour les milieux industriels et commerciaux, notamment des fiches et connecteurs Black & White verrouillables à lame droite de 15, 20 et 30-Amp.  Pour les applications commerciales, la gamme Lever Edge comprend des prises de qualité commerciale de 15 et 20-Amp et un interrupteur unipolaire de qualité commerciale de 15/20 A.   

Tous les nouveaux dispositifs Lever Edge sont disponibles à l’achat exclusivement par l’entremise de The Home Depot.

Pour en savoir plus sur les dispositifs Lever Edge, visitez Leviton.com/LeverEdge.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton construit ce qui est à côté de la lumière, de l’alimentation et connecte les espaces quotidiens pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels à l’échelle mondiale. Des commandes à l’éclairage, en passant par l’électricité et les réseaux, l’innovation incessante de Leviton depuis plus d’un siècle permet à la vie de nos clients d’être plus facile, plus sécuritaire, plus efficace, productive et durable. Motivé par son engagement envers ses clients, l’ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l’AVENIR EST SOUS TENSION. Pour plus de renseignements, visitez leviton.com, facebook.com/levitontwitter.com/leviton, ou youtube.com/levitonmfg