Chargement...

Leviton étend sa gamme de recharges de VE avec des solutions robustes pour l’extérieur

La nouvelle prise de VE avec couvercle extérieur offre une installation simplifiée et une sécurité accrue

MELVILLE, N.Y., — October 21, 2025 — Leviton today introduced its rugged, weather-resistant EV outlet with outdoor cover (Part No. EVCVM) – the latest addition to its expanding electric vehicle (EV) charging portfolio. Engineered to prioritize safety, code compliance and long-term reliability, this new offering provides customers with an all-in-one solution for EV-ready homes and is purpose-built to meet the demands of residential outdoor installations.

« Cette expansion de notre portefeuille primé de recharge de véhicules électriques renforce l’engagement de Leviton à fournir des solutions de qualité professionnelle qui simplifient l’installation, améliorent la sécurité et prennent en charge les besoins en évolution de l’infrastructure de VE résidentielle », a déclaré Amanda Mattei, gestionnaire de produit chez Leviton.

Le couvercle en acier monté en saillie est homologué NEMA 3R, offrant une protection robuste contre la pluie, la neige et les fluctuations de température. Sa conception verrouillable empêche l’accès non autorisé, une caractéristique essentielle pour les installations exposées. Conçu pour une installation flexible, le couvercle prend en charge le montage mural et sur socle, ce qui le rend idéal pour une large gamme de configurations résidentielles et de scénarios de réfection.

La prise de 50 A est également conçue pour assurer un rendement fiable et sécuritaire dans des conditions exigeantes. Dotée d'un corps en nylon résistant aux impacts, de contacts en cuivre de fort calibre et de bornes à câblage sous pression, la prise accepte les conducteurs en cuivre de calibre 4, 6 ou 8 AWG, ainsi que de calibre 10 AWG permis pour la mise à la terre, pour donner aux installateurs la polyvalence dont ils ont besoin pour répondre aux exigences et normes actuelles et futures en matière de recharge de VE.

La nouvelle prise de VE avec couvercle extérieur s’associe parfaitement à tout chargeur de VE enfichable, y compris les chargeurs enfichables de la série EV de Leviton (EV40P), qui est compatible avec les systèmes de maison intelligente via l’application Mon Leviton.

Pour plus de renseignements, visitez leviton.com/EVCharging.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les panneaux de distribution, les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com.  

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton construit ce qui est à côté de la lumière, de l’alimentation et connecte les espaces quotidiens pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels à l’échelle mondiale. Des commandes à l’éclairage, en passant par l’électricité et les réseaux, l’innovation incessante de Leviton depuis plus d’un siècle permet à la vie de nos clients d’être plus facile, plus sécuritaire, plus efficace, productive et durable. Motivé par son engagement envers ses clients, l’ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l’AVENIR EST SOUS TENSION. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.x.com/leviton, ou www.youtube.com/leviton.