Melville, N.Y., August 6, 2025 – Leviton today announced GreenConnect™, its newest line of wireless lighting controls. GreenConnect delivers a simple lighting control solution by adding wireless control to virtually any switching or dimming load. Compatible with various lamp fixtures and load control devices, GreenConnect offers a scalable and flexible wireless solution to meet the control needs of virtually any space. With GreenConnect, no complex wiring, room controller, hub, app or factory commissioning is required.
« Conçue en pensant à l’entrepreneur et rédacteur de devis de conception-construction, GreenConnect offre une solution facile à concevoir, à installer et à programmer », a déclaré Tom Leonard, vice-président et directeur général des commandes et de l’éclairage de Leviton. « Les installateurs peuvent terminer plus de projets avec moins de câblage, une programmation simplifiée et un temps réduit sur les chantiers. »
GreenConnect utilise la technologie « push-to-pair » (P2P) pour simplifier la conception, l’installation et la programmation des commandes d’éclairage. La technologie est dotée d’une plate-forme évolutive qui permet aux utilisateurs de commencer petit et de se développer selon les besoins pour un système unifié et plus efficace. Les utilisateurs peuvent commencer par un simple gradateur ou interrupteur sans fil et ajouter des contrôleurs de charge sans fil, des détecteurs de mouvements et des prises contrôlées pour des capacités supplémentaires afin d’améliorer l’intelligence du bâtiment et de l’exploitation. GreenConnect peut également être utilisé pour répondre aux exigences du code de commande d’éclairage pour IECC, ASHRAE 90.1 et 2025 California Title 24, Partie 6.
GreenConnect est doté d’un réseau maillé sans fil fiable de 2,4 GHz. Le système comprend des contrôleurs de charge sans fil et des postes muraux pour la commutation, la gradation de 0-10V et la gradation de phase avant. De plus, GreenConnect offre des interrupteurs et des gradateurs alimentés par batterie sans fil pour les prises de commande sans fil à emplacements multiples et sans fil avec commande en aval, ainsi que des détecteurs à infrarouge passif alimentés par batterie sans fil avec photocellules intégrées.
Pour une suite complète de fonctionnalités avancées, les utilisateurs peuvent ajouter un contrôleur de pièce sans fil avec clavier GreenMAX DRC pour la programmation, les ambiances, le réglage de la couleur, la détection d’occupation/d’absence multizone et la lumière naturelle.
Pour en savoir plus sur GreenConnect sans fil, consultez le site www.leviton.com/greenconnect.
À propos des commandes d’éclairage + de Leviton
Leviton Lighting & Controls offre des solutions d’éclairage innovantes dans les bâtiments commerciaux, de soins, industriels et résidentiels avec une vaste offre d’éclairage et de commandes conçue pour améliorer la vie des gens. Avec une collection de cinq des marques d’éclairage les plus respectées sur le marché, soutenue par un engagement à améliorer continuellement les commandes et la technologie qui les alimentent, Leviton Lighting & Controls dépasse les attentes des clients chaque jour. Leviton est un partenaire à source unique de produits hautement innovants et écoénergétiques, soutenus par un service et un soutien à la clientèle inégalés. Pour plus de renseignements, visitez https://www.leviton.com/en/solutions/commercial-lighting-and-controls.
À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton construit ce qui est à côté de la lumière, de l’alimentation et connecte les espaces quotidiens pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels à l’échelle mondiale. Des commandes à l’éclairage, en passant par l’électricité et les réseaux, l’innovation incessante de Leviton depuis plus d’un siècle permet à la vie de nos clients d’être plus facile, plus sécuritaire, plus efficace, productive et durable. Motivé par son engagement envers ses clients, l’ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l’AVENIR EST SOUS TENSION. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton ou www.youtube.com/Levitonmfa