Glenrothes, R.-U 7 janvier 2025 . – Leviton est heureux d’annoncer le lancement de deux câbles à tube sec central ADVENTUM™ : la survie au feu et l’armure à bande métallique RailSafe. Ces câbles donnent la priorité à la sécurité, en offrant un rendement incendie exceptionnel, une efficacité de haut niveau et un retour sur investissement solide de l’infrastructure pour les endroits où les exigences en matière de faible dégagement de fumée ou de CPR sont spécifiées.
ADVENTUM™ La survie au feu est un câble intérieur, conçu pour assurer la transmission de données critiques en cas d’urgence incendie. Répondant aux rigoureuses normes d’inflammabilité de la norme IEC60331-25, ces câbles peuvent maintenir l’intégrité du circuit pendant 90 minutes (PH90 - EN50200) dans des conditions extrêmes, ce qui les rend indispensables pour les grands bâtiments publics et les infrastructures cruciales. Parallèlement, les câbles ADVENTUM™ RailSafe respectent des normes complètes, y compris la spécification LUL S-1085 du métro londonien, ce qui garantit qu’ils sont parfaitement adaptés aux réseaux ferroviaires souterrains, aux stations, aux tunnels et aux bordures de rail.
Les deux câbles sont fabriqués dans l’usine de câbles britannique de Leviton et font partie de l’expansion continue de la famille ADVENTUM™, vantant certains des principaux avantages de la marque. Dans ce cas, le tube sec central élimine les désordres fastidieux des constructions en gel mouillé, tandis que l’intégration supplémentaire d’un blindage à bande métallique ondulée haute résistance offre une défense exceptionnelle contre les facteurs externes, qu’il s’agisse d’impact mécanique, de dommages aux rongeurs ou d’éléments environnementaux.
« Tout cela représente l’investissement fier de Leviton dans la marque ADVENTUM™, une reconnaissance de ses principaux avantages pour répondre aux besoins en constante évolution de l’installation », déclare Michael Lawrence, gestionnaire de produits chez Leviton Network Solutions Europe. « Cette reconnaissance nous a également amenés à nous demander comment nous pourrions apporter une valeur supérieure à nos clients, c’est pourquoi nous avons maintenant amélioré notre tube sec central, câble non blindé existant avec la technologie d’étanchéité ADVENTUM™.
« Avec des innovations passionnantes à l’horizon, nous nous réjouissons à l’idée de livrer plus d’avancées ADVENTUM™, toutes fabriquées à partir d’énergie 100 % renouvelable dans notre installation neutre en carbone basée au Royaume-Uni. »
Pour plus de renseignements, visitez leviton.com/adventums’ouvre dans un nouvel onglet.
__________________
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est
un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les
entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.