MELVILLE, N.Y., June 30th, 2025 – Leviton today announced the launch of its Enclosed Main Breaker Disconnect – the latest addition to the Leviton Load Center product line. The new solution is designed to help builders and contractors meet the latest National Electrical Code® (NEC) 2020 Section 230.85 requirement, which mandates an exterior disconnect for residential applications.
Le sectionneur de disjoncteur principal fermé offre un moyen sûr et conforme au code de couper l’alimentation d’une résidence entière depuis l’extérieur de la maison, une caractéristique essentielle pour les premiers intervenants en cas d’urgence comme les incendies, les inondations ou les catastrophes naturelles. Bien que le produit soit requis pour les nouvelles constructions dans les États qui ont adopté NEC 2020, il est idéal pour toutes les nouvelles constructions résidentielles[VL1], des projets de rénovation nécessitant des mises à niveau électriques et pour ceux qui cherchent des installations à l’épreuve du temps avec les dernières caractéristiques de sécurité.
« Leviton s’engage à fournir des solutions innovantes qui forment le réseau central de systèmes électriques sûrs et efficaces », a déclaré Aaron Ard, vice-président de la gestion des produits pour Leviton. »Notre nouveau sectionneur de disjoncteur principal fermé est conçu pour répondre à la demande croissante de solutions fiables et conformes au code. Qu’il s’agisse de prendre en charge une nouvelle construction, des mises à niveau de système ou des exigences du code, ce produit donne aux propriétaires et aux professionnels un meilleur contrôle et une plus grande confiance dans leur infrastructure électrique. »
Conçu pour offrir personnalisation et flexibilité, le sectionneur de disjoncteur principal fermé de Leviton est offert avec ou sans disjoncteur principal de 200A inclus, permettant aux entrepreneurs d’installer un disjoncteur principal avec une valeur nominale d’intensité de leur choix. Les deux versions de produit comprennent un étiquetage approuvé par le NEC pour les applications de service et de sectionnement d’urgence. Le disjoncteur principal fermé fonctionne également parfaitement avec les panneaux de service principaux d’autres fabricants, en plus des panneaux de distribution de Leviton.
Avantage du panneau de distribution de Leviton
Les nouveaux sectionneurs de disjoncteur principal fermés étendent la gamme existante de solutions de panneau de distribution durables et faciles à installer de Leviton. Les disjoncteurs de Leviton présentent une conception enfichable, augmentant la productivité et réduisant le temps d’installation jusqu’à 25 %. Également offerts avec des logements extérieurs, les panneaux Leviton peuvent être installés dans une variété de climats et sont protégés contre les facteurs environnementaux.
Pour en savoir plus sur le panneau de distribution de Leviton et découvrir la gamme complète de produits électriques de Leviton, visitez Leviton.com/loadcenter.
À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton construit ce qui est à côté de la lumière, de l’alimentation et connecte les espaces quotidiens pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels à l’échelle mondiale. Des commandes à l’éclairage, en passant par l’électricité et les réseaux, l’innovation incessante de Leviton depuis plus d’un siècle permet à la vie de nos clients d’être plus facile, plus sécuritaire, plus efficace, productive et durable. Motivé par son engagement envers ses clients, l’ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l’AVENIR EST SOUS TENSION. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.x.com/leviton, ou www.youtube.com/leviton.