Bothell, WA, 17 septembre 2024 – Leviton a annoncé la disponibilité de deux nouveaux systèmes de cuivre mondiaux MILLENNIUM™ améliorés avec des câbles RDT de premier plan sur le marché. Le TDR est la plus petite gamme de câbles PTNB de cat. 6A de diamètre extérieur de l’industrie. Le câble de cat. 6A prend en charge des vitesses de réseautique allant jusqu’à 10 Gbits/s, tandis que le petit diamètre le rend idéal pour les environnements d’entreprise où l’espace est précieux.
Les câbles RDT font partie de deux systèmes de cat. 6A de bout en bout de Leviton : le système ATLAS-X1™ RDT MILLENNIUM, doté de la prise ATLAS-X1 la plus performante, et le système EXTREME™ RDT MILLENNIUM, avec la prise EXTREME à haut rendement. Les deux prises sont dotées de la technologie brevetée de force de rétention (RFT) de Leviton, un ressort en polymère unique qui prend en charge les dents de connecteur, augmentant ainsi leur résistance à la tension et aux dommages, prolongeant ainsi la durée utile du connecteur, augmentant la longévité du système et empêchant les rappels aux entrepreneurs.
En plus de RFT, ces nouveaux systèmes atteignent leur rendement exceptionnel grâce à la technologie de torsion de précision de Leviton. Cette méthode de fabrication unique contrôle méticuleusement le taux de torsion de chaque paire dans les câbles RDT, ce qui permet un rendement de transmission de pointe au-dessus des normes pour la diaphonie étrangère dans les plus petits câbles. La technologie de torsion de précision a été développée pendant de nombreuses années d’expérience dans la fabrication et grâce à la production de milliards de mètres de câble dans les installations de fabrication de Leviton.
« Les systèmes RDT MILLENNIUM de Leviton permettent à nos clients d’obtenir un excellent retour sur investissement dans l’infrastructure », a déclaré Todd Harpel, directeur sénior des câbles en cuivre mondiaux, Solutions de réseautique Leviton. « Maintenant, avec une nouvelle option d’emballage, les câbles RDT améliorent l’efficacité de l’installation et réduisent les déchets sur le terrain grâce à un emballage entièrement recyclable. »
De plus, les câbles PTNB RDT de cat. 6A pour plénum, colonne montante et CPR sont plus durables, car la taille et le poids réduits permettent de réduire l’empreinte carbone dans la fabrication et le transport. Ces câbles sont également disponibles dans le monde entier dans un emballage de boîte de tirage facile à utiliser. Les nouvelles boîtes de tirage TEKPAK™ comprennent le système de languette breveté TekLok™ pour maintenir les empilements de boîtes stables pendant le déploiement du câble, ce qui permet de transporter, d’empiler et de tirer facilement le câble PTNB RDT de cat. 6A.
Avantages de la boîte TEKPAK :
- Pas besoin de chariots de dévidoir encombrants, de supports de récupération ou de freins de dévidoir
- Les boîtes peuvent être empilées, offrant une empreinte physique plus petite
- Un minimum de 60 % de contenu recyclé est utilisé dans la production de l’emballage de la boîte
- L’emballage de la boîte de tirage est 100 % recyclable et réduit les déchets sur le terrain
Ces systèmes mondiaux sont disponibles via le vaste réseau de distribution de Leviton. Pour plus de renseignements sur ces systèmes, veuillez visiter leviton.com/millennium et leviton.com/rdt.
__________________
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est
un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les
entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.