MELVILLE, N.Y., June 3, 2025 – Leviton, a leading provider in EV charging, today announced the launch of the EV Series Pro Dual Port Level 2 Chargers. The new cutting-edge chargers are designed to meet the growing demand for efficient, reliable and user-friendly EV charging solutions for fleet, MDU (Multi-Dwelling Unit), commercial or public use applications. Offering true dual power and outputting 48 Amps per port, the new EV Series charger provides a powerful and fast charging experience.
Les chargeurs à port double de la série EV sont conçus pour offrir des options de recharge robustes et fiables qui répondent aux exigences uniques des applications commerciales et publiques. La conception à port double du chargeur offre plus de flexibilité pour charger un ou plusieurs véhicules simultanément, améliorant ainsi la commodité et l’efficacité. Ils sont préconfigurés avec un logiciel de gestion de la charge, qui offre des fonctionnalités avancées telles que la surveillance en temps réel, l’équilibrage des charges et la gestion des utilisateurs.
« Chez Leviton, nous continuons à faire évoluer notre offre de recharge de VE en identifiant constamment des façons de rénover et d’ajouter à notre portefeuille de séries de VE pour répondre aux demandes croissantes du marché », a déclaré Andrew Taddoni, directeur de la gestion des produits et du développement commercial des socles de recharge et d’alimentation de VE chez Leviton. Notre engagement envers l’innovation garantit que nous fournissons des solutions de pointe pour la flotte commerciale et les besoins de recharge publique. La nouvelle solution à double port nous permet de continuer à offrir de l’équipement de recharge à la pointe de la technologie à nos clients à la recherche de solutions de recharge commerciales, MDU, de flotte et publiques. »
Les nouveaux chargeurs à port double de la série EV présentent une conception commerciale robuste et sont compatibles avec tous les véhicules électriques, y compris les modèles Tesla avec Adaptateur NACS Leviton. De plus, les chargeurs prennent en charge les nouvelles normes de recharge de VE, y compris le programme d’évaluation du type de Californie (CTEP), ISO15118-2 et OCPP 2.0.1, assurant la compatibilité avec une large gamme de véhicules électriques et de réseaux de recharge.
À propos de Leviton Commercial and Industrial
La gamme complète de dispositifs de câblage électrique de qualité commerciale et industrielle de Leviton offre aux constructeurs, entrepreneurs et rédacteurs de devis des solutions conçues pour résister aux environnements commerciaux les plus rigoureux et aux applications industrielles les plus rigoureuses. Leviton fabrique des dispositifs de câblage de qualité commerciale, industrielle et hospitalière, des dispositifs de protection contre les surtensions transitoires, de l’équipement d’alimentation pour véhicules électriques, des solutions d’alimentation temporaire, des interrupteurs de démarreur robustes, des dispositifs homologués IEC et NEMA étanches à l’eau et plus encore. En savoir plus sur www.leviton.com/commercial.
À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton construit ce qui est à côté de la lumière, de l’alimentation et connecte les espaces quotidiens pour répondre aux besoins de ses clients résidentiels, commerciaux et industriels à l’échelle mondiale. Des commandes à l’éclairage, en passant par l’électricité et les réseaux, l’innovation incessante de Leviton depuis plus d’un siècle permet à la vie de nos clients d’être plus facile, plus sécuritaire, plus efficace, productive et durable. Motivé par son engagement envers ses clients, l’ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l’AVENIR EST SOUS TENSION. Pour plus de renseignements, visitez leviton.com, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton, ou youtube.com/levitonmfg