Bothell, WA, 18 juin 2024 – Leviton Network Solutions est fière d’annoncer le dernier ajout à la gamme de câbles optiques ADVENTUM™, avec tube sec central et blindage à bande métallique. Testé et mis à l'essai conformément à la norme Euroclass B2ca, ce nouveau câble renforcé garantit une résistance supérieure au feu, un rendement de premier plan sur le marché et un solide retour sur investissement d'infrastructure.
Bénéficiant des avantages en matière d’étanchéité de la technologie sans gel ADVENTUM, l’intégration d’une bande blindée en acier ondulé haute résistance offre une défense exceptionnelle contre les facteurs externes, qu’il s’agisse d’impact mécanique, de dommages causés aux rongeurs ou d’éléments environnementaux. Cela se traduit par un câble optique qui peut être déployé dans plusieurs environnements, de l’entreprise aux campus à grande échelle. De plus, il est offert en versions optiques de 2 à 24 points, avec des fibres monomodes et multimodes OM3, OM4 et OM5 pour une utilisation dans les installations intérieures et extérieures.
S’appuyant sur plus de deux décennies de succès sur le marché nord-américain avec ADVENTUM, cette innovation ne fait que renforcer l’avantage mondial actuel de l’AVENTUM en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En plus de la protection robuste offerte par ce câble, la technologie sans gel permet des installations plus simples et plus propres, terminées en deux fois moins de temps avec jusqu’à 25 % de coûts de matériel et de main-d’œuvre en moins. L’introduction d’une blindage de ruban d’acier sur un câble homologué B2ca élimine également le besoin d’un point de transition entre les applications intérieures et extérieures, ce qui permet d’économiser davantage de main-d’œuvre et de matériaux. Non seulement cela, mais ces câbles sont fabriqués dans le souci du développement durable, fabriqués avec 100 % d’énergie renouvelable dans leur installation PAS2060 neutre en carbone basée au Royaume-Uni.
« ADVENTUM est la solution de Leviton pour le câblage universel à haut rendement incendie, combinant toutes les caractéristiques mécaniques et environnementales d’un câble à tube à structure libre traditionnel, avec l’avantage supplémentaire d’être sans gel », a déclaré Michael Lawrence, gestionnaire de produit chez Leviton Network Solutions Europe. « S’appuyant sur le succès des lancements de tubes secs centraux et de tubes secs multiples de l’année dernière, ce dernier ajout à la famille ADVENTUM est un câble optique intérieur/extérieur blindé polyvalent, présentant tous les avantages de l’AVENTUM, ce qui en fait la solution idéale pour toutes les exigences du réseau. »
Pour plus de renseignements, visitez leviton.com/adventum.
__________________
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
La division du Câblage structuré de Leviton est
un guichet unique à l’échelle internationale pour les systèmes de cuivre ou de fibres optiques. Ses solutions sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les édifices gouvernementaux, ainsi que les installations commerciales mixtes d’un bout à l’autre du monde. Tous les produits de Leviton sont fabriqués suivant des normes rigoureuses, offrent un rendement supérieur et sont accompagnés du meilleur service et du soutien le plus complet sur le marché. Les gestionnaires de TI, les constructeurs, les
entrepreneurs et d’autres professionnels du secteur classent systématiquement notre marque en tête de peloton. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNSLes clients européens peuvent visiter leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.