Melville, N.Y. (mars 1, 2018) - Leviton, une marque de premier plan de solutions électriques intelligentes pour toute la maison, élève la barre en matière de distribution électrique avec l’introduction du Panneau de distribution Leviton. Avec une conception entièrement enfichable* et des disjoncteurs qui dépassent les normes de sécurité UL, Leviton a complètement repensé le panneau de distribution pour le rendre plus attrayant, accessible et plus facile à utiliser pour les entrepreneurs, tout en améliorant la sécurité des propriétaires.
« Le panneau de distribution de Leviton marque une véritable innovation dans l’industrie de la passation de marchés électriques, une catégorie qui n’a pas connu beaucoup de changements depuis des décennies », a déclaré Daryoush Larizadeh, président et directeur de l’exploitation de Leviton. « Grâce à notre solide histoire centenaire de création de solutions électriques innovantes pour la maison, nous faisons avancer l’industrie. »
Avec une conception entièrement enfichable, le panneau de distribution de Leviton peut être installé plus efficacement que les produits concurrents. Tous les fils de dérivation se terminent aux bornes personnalisées du panneau, ce qui facilite et facilite le câblage et élimine le besoin de fils de sortie. Cela signifie que le panneau entier peut être raccordé à l’infrastructure. Tous les raccords sont effectués à l'insertion finale du disjoncteur. La conception novatrice permet également aux utilisateurs de commuter les disjoncteurs de dérivation sans refaire le câblage.
Les disjoncteurs de Leviton gardent la sécurité du propriétaire à l’esprit. Leviton a ajouté sa technologie brevetée de verrouillage de réinitialisation aux disjoncteurs DDFT et DDAA/DDFT, ce qui en fait les seuls véritables disjoncteurs à déni de puissance disponibles sur le marché, dépassant les normes de sécurité UL pour la protection de fin de vie. Cette technologie garantit que la protection contre les fuites à la terre contre les chocs électriques fonctionne toujours, tandis que l’alimentation des disjoncteurs concurrents continuera de circuler sous certaines exceptions autorisées par UL seulement pour les disjoncteurs. Les disjoncteurs DDAA sont également dotés d’une technologie de verrouillage de réinitialisation lorsque le test manuel place le dispositif en état de déclenchement.
Les disjoncteurs de Leviton sont également dotés d’une technologie de déclenchement hydraulique-magnétique robuste, qui fonctionne de manière fiable, même à des températures extrêmes allant de -40 °C à 85 °C. Cela offre une couche supplémentaire de sécurité généralement disponible uniquement dans les produits de qualité commerciale.
Contrairement aux boîtes à disjoncteurs typiques, le panneau de distribution de Leviton a été conçu pour s’harmoniser à n’importe quel intérieur résidentiel. Son logement blanc élégant et sa fenêtre en option créent une interface accessible qui aide les propriétaires à mieux comprendre l’état de l’alimentation de leur maison. Lorsqu’un disjoncteur se déclenche, les diagnostics intuitifs et en un coup d’œil du disjoncteur Leviton facilitent l’identification des conditions de déclenchement et du type de défaillance (arc ou fuite à la terre) sans avoir à réinitialiser les disjoncteurs. De plus, grâce aux composants électroniques alimentés du côté ligne, les premiers de l’industrie, les témoins restent allumés, même lorsqu’ils sont déclenchés.
Le point culminant de ces innovations est un panneau de distribution convivial pour les propriétaires qui permet aux utilisateurs de prendre le contrôle de la livraison d’énergie de leur maison, tout en offrant un niveau de sécurité plus élevé qui donne aux constructeurs et aux familles une certaine tranquillité d’esprit. Pour les entrepreneurs électriciens, le panneau de distribution de Leviton permet des installations plus rapides et un service plus rationalisé, le tout depuis une marque de confiance en matière de livraison d’énergie.
« Lors de la conception du panneau de distribution de Leviton, nous sommes revenus au tableau de dessin pour redéfinir ce qu’un panneau de distribution pourrait être pour les entrepreneurs et les propriétaires », a déclaré Justin Berghoff, directeur du développement commercial et de la gestion des produits, résidentiel, Leviton. « Il devait être intuitif, facile à installer et sûr. Ce que nous avons créé est différent de tout ce qui est sur le marché aujourd’hui et continue l’histoire de Leviton en matière d’avancements technologiques novateurs. »
Pour plus de renseignements, visitez www.levitonloadcenter.com
*Pour les applications jusqu’à 60A avec fil de cuivre ou 50A avec aluminium
À propos de Leviton
Leviton est le choix intelligent, offrant la gamme de solutions la plus complète pour répondre aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui dans plus de 90 pays à travers le monde. Des simples interrupteurs et prises, aux systèmes de réseautique et d’automatisation pour maison intelligente, Leviton excède les besoins du marché en livrant des produits novateurs afin de créer des environnements durables et intelligents par l’entremise de ses dispositifs de câblage électrique, ses solutions de réseaux et connectivité de centre de données, son éclairage à DEL et ses systèmes de gestion de l'énergie d’éclairage, et ses applications de sécurité et automatisation. Pour Leviton, c’est très clair, le FUTUR C’EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton ou www.youtube.com/Levitonmfg.