Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
La nouvelle gamme de boîtes de plancher offre une solution moderne et pratique pour dissimuler de manière attrayante les dispositifs de câblage électrique

Melville, N.Y. 15 avril 2019 – Leviton a annoncé aujourd’hui sa nouvelle gamme de boîtes de plancher escamotables, qui sont disponibles en plusieurs configurations et quatre finitions de conception pour satisfaire un large éventail de besoins électriques dans les applications résidentielles et commerciales.

Les boîtes de plancher escamotables de Leviton présentent un profil profilé élégant qui leur permet de s’encastrer parfaitement dans le plancher avec une exposition minimale au-dessus du plancher fini. Les prises de plancher escamotables comprennent des dispositifs de câblage Leviton authentiques précâblés à un bornier pour faciliter l’accès et l’installation du câblage. Chaque boîte de plancher est dotée d’un mécanisme innovant d’ouverture/fermeture à loquet latéral pour éliminer les problèmes courants associés aux loquets centraux traditionnels, comme les interférences avec l’ouverture et l’égratignure de la face du dispositif de câblage. Les boîtes de plancher escamotables de Leviton sont offertes dans les modèles suivants :

  • Chargeur USB double type A/Prise inviolable
  • Prise à DDFT inviolable SmartlockPro® à autovérification
  • Prise inviolable Decora®
  •  Insertion QuickPort® 3-Port pour les applications voix, données, audio et vidéo

Conçues selon les normes de sécurité les plus strictes, les boîtes de plancher escamotables de Leviton sont homologuées IP 44 pour protéger contre la pénétration d’eau pulvérisée dans n’importe quelle direction lorsqu’elles sont fermées. Ils respectent ou dépassent les exigences de la norme UL 514A, y compris les tests d’étanchéité de l’eau de lavage et du béton, et les prises sont conformes aux dernières exigences NEC® pour les prises inviolables.

Les boîtes de plancher escamotables de Leviton offrent une qualité et une esthétique agréables, ce qui en fait un ajout bienvenu à de nombreux matériaux de plancher, notamment le carrelage, la pierre, le bois, le laminé, la moquette, le vinyle et le béton. Les boîtes de plancher peuvent être utilisées dans les nouvelles constructions et les réfections.

« Les boîtes de plancher escamotables de Leviton offrent un accès pratique et facile à l’alimentation dans les maisons et les unités multifamiliales où les prises murales traditionnelles ne peuvent pas être utilisées, comme les pièces avec des fenêtres allant du sol au plafond, les grandes pièces et d’autres améliorations architecturales », a déclaré Melissa Cinelli, gestionnaire de produit, Leviton Residential. « En appuyant simplement sur un bouton, les prises ou les ports de données deviennent immédiatement disponibles. Les boîtes de plancher escamotables offrent également une solution idéale pour les applications commerciales dans les bureaux et les salles de réunion, les hôtels, les centres commerciaux, les cafés et les restaurants; partout où un espace ouvert garantit l’accès à une source d’alimentation. »

Offertes en fini nickel brossé, noir, laiton et bronze, les boîtes de plancher escamotables de Leviton sont livrées avec une garantie limitée de deux ans. Pour plus de renseignements sur les produits, visitez www.leviton.com

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. Pour en savoir plus, consultez www.leviton.com/residential.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.