Melville, N.Y. septembre 13, 2019 – Offrant une puissance de chargement 2X supérieure à celle de ses concurrents, le chargeur USB double type-C™ avec technologie Power Delivery (PD) de Leviton est le seul chargeur USB mural capable d’alimenter le nouvel iPhone® 11 et d’autres téléphones intelligents et dispositifs dotés de la technologie Power Delivery à pleine vitesse.
L’USB-C, également connu sous le nom de Type-C, est le dernier connecteur développé par le USB Implementers Forum (USB-IF), un groupe de chefs de file de l’industrie au sein de la communauté de l’électronique grand public. La technologie Power Delivery permet à un dispositif de prendre plus de puissance en moins de temps, ce qui entraîne une charge ultra rapide. De plus, il n'est offert qu'avec le connecteur de type C.
La prise de chargeur USB double Type-C avec technologie Power Delivery de Leviton est dotée d’une technologie de puce intelligente qui reconnaît et optimise la charge du dispositif connecté. La protection intégrée contre les surintensités aide à protéger les circuits électroniques contre la réception d’une trop grande puissance, ce qui peut les endommager, et un thermorégulateur interne empêche les circuits électroniques de surchauffer pour un rendement sûr et fiable. Le double type-C avec prise de chargeur USB Power Delivery offre la solution intelligente pour charger les derniers téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables et plus encore compatibles PD, ainsi que les dispositifs de type A (adaptateur requis).
« Avec les principaux fabricants de dispositifs électroniques comme Apple, Samsung, Google, Microsoft et d’autres qui migrent vers les fonctionnalités Type-C et Power Delivery, il est impératif que les utilisateurs aient les moyens de mettre ces dispositifs sous tension rapidement et efficacement », a déclaré William Randall, directeur de la gestion des produits, Leviton Residential. « La prise de chargeur USB double Type-C avec technologie Power Delivery de Leviton offre la solution idéale en abordant les deux caractéristiques avec la technologie la plus récente pour la recharge de pointe. Nous sommes heureux d’offrir ce produit de qualité supérieure aux utilisateurs du nouvel iPhone 11. »
La prise de chargeur USB à double type C avec technologie Power Delivery de Leviton présente le profil le plus profilé sur le marché pour une installation facile. Ses ports USB sont testés pour répondre aux exigences de l’industrie pour résister à plus de 10 000 insertions et les prises sont inviolables pour aider à empêcher l’accès à la plupart des objets non homologués ou étrangers. Il est compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1.
Avec une garantie limitée de cinq ans, les prises de chargeur USB Type-C double avec technologie Power Delivery de Leviton sont idéales pour les applications résidentielles et commerciales, notamment les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux à domicile, les dortoirs universitaires, les salons d’aéroport, les hôpitaux, les salons et spas, les hôtels, les salles de réunion, les cafés, les restaurants et plus encore.
Combinant fonctionnalité et style, le dispositif est offert en blanc, ivoire, amande pâle, gris, noir et brun, et est compatible avec la gamme complète de dispositifs de câblage Decora® de Leviton, les plaques murales Decora et les plaques murales sans vis Decora PlusMC.
Pour plus de renseignements sur la prise de chargeur USB double Type-C™ avec technologie Power Delivery (PD), visitez www.leviton.com/usb.
À propos de Leviton Gamme résidentielle
Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur http://www.leviton.com.
À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.