Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

La dernière prise USB intramurale offre une puissance de chargement jusqu’à 2X supérieure pour une recharge plus rapide et plus efficace

LAS VEGAS, le 19 février 2019 – Leviton a annoncé aujourd’hui son double type C™ avec prise de chargeur USB Power Delivery (PD), le chargeur USB intramural le plus avancé sur le marché. Le dispositif fournit jusqu’à 30 watts de puissance sur un seul port et offre jusqu’à 2X la puissance de charge lorsqu’il est jumelé à des dispositifs activés par PD pour une charge haute vitesse et efficace.

Le chargeur USB double Type-C avec prise Power Delivery est doté d’une technologie de puce intelligente qui reconnaît et optimise la charge du dispositif connecté. La protection intégrée contre les surintensités aide à protéger les circuits électroniques contre la réception d’une trop grande puissance, ce qui peut les endommager, et un thermorégulateur interne empêche les circuits électroniques de surchauffer pour un rendement sûr et fiable. Avec une puissance totale de 6A et 30 W, la prise de chargeur USB Type-C double avec technologie Power Delivery offre la solution intelligente pour charger des téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables, écrans et plus encore, ainsi que des dispositifs de type A (adaptateur requis).   

« En tant que chef de file de l’innovation en matière de dispositifs de câblage, Leviton est particulièrement bien placé pour être le premier à apporter cette technologie de recharge dans les maisons et les entreprises de nos clients », a déclaré William Randall, directeur de la gestion des produits, Leviton Residential. « La prise de chargeur USB double Type-C avec technologie Power Delivery offre la solution idéale pour les dispositifs de recharge ayant des exigences de puissance plus élevées, ce qui en fait un produit incontournable pour les nouvelles constructions et les applications de réfection. »

Le chargeur USB double Type-C avec prise Power Delivery présente le profil le plus profilé du marché pour une installation facile. Ses ports USB sont testés pour répondre aux exigences de l’industrie pour résister à plus de 10 000 insertions et les prises sont inviolables pour aider à empêcher l’accès à la plupart des objets non homologués ou étrangers. Il est compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1.

Avec une garantie limitée de cinq ans, les prises de chargeur USB Type-C double avec technologie Power Delivery de Leviton sont idéales pour les applications résidentielles et commerciales, notamment les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux à domicile, les dortoirs universitaires, les salons d’aéroport, les hôpitaux, les salons et spas, les hôtels, les salles de réunion, les cafés, les restaurants et plus encore.

Combinant fonctionnalité et style, le dispositif est offert en blanc, ivoire, amande pâle, gris, noir et brun, et est compatible avec la gamme complète de dispositifs de câblage Decora® de Leviton, les plaques murales Decora et les plaques murales sans vis Decora PlusMC.

Pour voir de près la prise de chargeur USB Type-C double avec technologie Power Delivery de Leviton, visitez le kiosque SU343 au salon international des constructeurs à Las Vegas. Pour plus de renseignements sur le produit, visitez www.leviton.com/usb.

À propos de Leviton Gamme résidentielle

Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. En savoir plus sur www.leviton.com/residential.

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/www.facebook.com/levitonwww.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.