Bothell, WA, États-Unis 3 avril 2019 – Les gestionnaires de réseau informatique recherchent constamment des options plus efficaces et rentables pour les installations de connecteurs de grande taille. Leviton a annoncé aujourd’hui le nouvel emballage GreenPack® qui soutient ces efforts tout en contribuant aux initiatives environnementales d’une organisation.
Les emballages en vrac, disponibles pour certains connecteurs Atlas-X1® et eXtreme® RJ-45, contiennent 12 connecteurs dans des poches transparentes individuelles. Les connecteurs peuvent être retirés rapidement, un à la fois, avec les autres connecteurs et composants bien organisés et facilement comptés. Les emballages offrent une alternative écologique aux prises emballées individuellement, et le manchon en carton ondulé et l’emballage en plastique PET sont 100 % recyclables
« L’emballage innovant GreenPack est facile à ouvrir, réutilisable et génère plus d’efficacité sur le terrain avec moins de déchets », a déclaré Yuna Shin, gestionnaire de produits sénior pour les solutions de réseautique Leviton. « Ces avantages sont particulièrement perceptibles dans les grandes installations : dans une installation type de 10 000 connecteurs, l’utilisation de GreenPack permet d’économiser 3 % sur les coûts totaux du projet en matériaux et en main-d’œuvre. »
L’emballage en vrac est offert pour les connecteurs PTNB et blindés Atlas-X1 de cat. 6A et cat. 6, et les connecteurs PTNB eXtreme de cat. 6A.
- GreenPack fait gagner du temps sur le terrain, ce qui permet un déballage et un déploiement plus rapides que les connecteurs emballés individuellement.
- L'emballage est doté de pattes d'angle qui s'ouvrent et se ferment facilement et créent une protection supplémentaire pour tous les composants du connecteur.
- Une fenêtre transparente sur les boîtes GreenPack permet une identification rapide du produit.
- Le GreenPack est offert en trois couleurs de connecteur pour une meilleure planification du réseau.
- Les connecteurs Atlas-X1 et eXtreme sont compatibles avec tous les produits QuickPort® de Leviton.
- Un GreenPack à 12 connecteurs offre le bon nombre de connecteurs pour correspondre aux configurations du tableau de connexion (12 ports = 1 paquet, 24 ports = 2 paquets, 48 ports = 4 paquets).
Leviton se consacre à la conservation des ressources pour préserver l’environnement pour les générations futures. En fait, ses installations de solutions de réseautique sont 14001:2015 certifiées ISO pour garantir que son impact environnemental est mesuré et amélioré.
Les connecteurs Leviton, y compris ceux vendus dans le nouveau GreenPack, sont disponibles via le vaste réseau de distribution de la société.
Pour plus de renseignements, visitez www.leviton.com/coppersystems.
À propos des solutions de câblage structuré Leviton
Leviton Solutions de réseautique propose des systèmes complets de câblage structuré en réseau destinés aux centres informatiques, aux entreprises, aux établissements d’enseignement, aux établissements de soins, aux gouvernements et aux marchés commerciaux à usage mixte à travers le monde. Les solutions comprennent la connectivité cuivre et fibre optique, les systèmes IT/AV et bien plus encore. Tous les produits Leviton sont conçus pour respecter les normes et offrir le meilleur rendement. De plus, ils sont couverts les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les responsables de la gestion informatique, les constructeurs, les entrepreneurs et les autres professionnels du secteur classent souvent les produits Leviton comme la référence du secteur. Laissez-nous étendre le potentiel de vos
réseaux! En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter www.brand-rex.com ou www.twitter.com/LevitonNS_EU.
À propos de Leviton
Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com/, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.