Bothell, WA – August 9, 2021 Leviton a annoncé la sortie de plusieurs nouveaux logements et panneaux Opt-X® HDX montés sur bâti, ajoutant plus d’options à sa populaire plate-forme optique HDX à cassette pour diverses architectures de clients. Les nouveaux logements et panneaux augmentent le nombre de ports optiques jusqu’à 33 % par rapport aux logements de densité standard avec cassettes LC, offrant une interconnexion supplémentaire ou des connexions croisées pour les réseaux de centres informatiques haute densité avec une densité gérable et un étiquetage amélioré.
« Depuis près de dix ans, la plate-forme de cassettes HDX de Leviton prend en charge les centres informatiques et les réseaux essentiels à la mission dans le monde entier, et la gamme étendue offre aux gestionnaires de réseau encore plus d’options pour aligner les besoins de leur architecture réseau et leurs préférences opérationnelles avec la densité de fibre offerte dans un tableau de connexion », a déclaré Brooke Ford, directeur de la gestion des produits optiques chez Solutions de réseautique Leviton. « Les nouveaux logements et panneaux acceptent notre gamme complète de boîtiers, de modules de raccordement et de plaques d’adaptation MTP® HDX compacts. »
Les logements et panneaux HDX sont conçus avec des caractéristiques qui améliorent le déploiement et la gérabilité du réseau :
- Les logements et panneaux acceptent les cassettes MTP HDX Base8, Base12et Base24 , les plaques d’adaptation et les modules de raccordement, préparant les réseaux à la migration vers 100, 200et 400 Go/s et au-delà.
- Quatre tailles de logement : jusqu’à 96 fibres (avec LC) dans 1RU, 192 fibres dans 2RU, 288 fibres dans 3RUet 384 fibres dans 4RU avec des plaques d’adaptation HDX, des modules de raccordement ou des cassettes MTP®.
- Les panneaux sont dotés d’une lentille grossissante innovante pour augmenter la visibilité des étiquettes d’identification de port
- Espacement supplémentaire à l’avant et à l’arrière de l’installation de vitesse et offre un accès plus facile aux doigts lors des déplacements, ajouts et changements.
- La finition poudrée grise et les localisateurs de port très visibles sur les logements HDX aident à identifier facilement les ports spécifiques dans les armoires d’équipement noires et blanches.
En plus des nouveaux logements et panneaux à montage sur bâti Opt-X HDX, la même plate-forme de cassette HDX peut également être utilisée dans les logements et panneaux à montage sur bâti UHDX à très haute densité, le répartiteur de distribution optique HDX et tous les logements et panneaux Opt-X SDX à densité standard lors de l’utilisation de l’adaptateur HDX-à-SDX.
Les nouveaux logements et panneaux sur bâti HDX seront disponibles pour l’expédition November 1, 2021.
Pour en savoir plus sur la plate-forme HDX, consultez Leviton.com/HDX.
MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd.
###
À propos des solutions de réseautique Leviton
Leviton Network Solutions est un fabricant mondial à source unique de systèmes de câblage en cuivre et en fibre. Les solutions Leviton sont utilisées dans les centres informatiques, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les installations gouvernementales et les marchés commerciaux à usage mixte partout dans le monde. Tous les produits Leviton sont conçus pour respecter les normes et offrir le meilleur rendement. De plus, ils sont couverts les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les responsables de la gestion informatique, les constructeurs, les entrepreneurs et les autres professionnels du secteur classent souvent les produits Leviton comme la référence du secteur. Nous pouvons élargir vos possibilités en matière de réseau. En savoir plus sur www.leviton.com/ns ou www.twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent visiter www.leviton.com/ns/emea ou www.twitter.com/LevitonNS_EU.