Melville, N.Y. – July 08, 2021 Leviton a annoncé aujourd’hui l’introduction de son nouveau chargeur mural USB combiné à DDFT SmartlockPro à autovérification de type A. Ce dispositif combine la protection fiable contre les fuites à la terre de la technologie DDFT de Leviton avec deux ports USB de type A fournissant une puissance maximale pour une charge plus rapide - jusqu’à 2X puissance de plus que les dispositifs concurrents.
« Avec deux technologies de pointe dans une seule unité, notre nouvelle prise USB à DDFT offre un moyen pratique et peu encombrant d’ajouter une borne de recharge USB dans les zones de la maison qui nécessitent une protection DDFT par le National Electrical Code® (NEC®), y compris les cuisines et les salles de bain », a déclaré William Randall, directeur de la gestion des produits chez Leviton. « Tous les chargeurs muraux USB de Leviton sont dotés d’une puce intelligente qui reconnaît et optimise les exigences de charge du dispositif connecté, garantissant que chaque dispositif se charge rapidement et efficacement. »
Comme avec la gamme complète de DDFT de Leviton, le chargeur USB intramural combiné à DDFT SmartlockPro à autovérification est conçu pour répondre à la dernière norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification) en effectuant périodiquement un test interne automatique pour confirmer que l’alimentation protégée est disponible. Si le DDFT détecte un problème, un ou plusieurs des événements suivants se produira :
- L'alimentation sera refusée (déclenchement avec impossibilité de réarmement)
- La prise se déclenchera avec la possibilité de se réinitialiser. Ceci est soumis au prochain cycle de test de surveillance automatique ou le dispositif se déclenchera à plusieurs reprises
- Indication visuelle et/ou sonore
Pour plus de sécurité, les prises du dispositif sont dotées de volets inviolables qui répondent aux exigences de l’article 406.12 du NEC en bloquant l’accès aux contacts à moins qu’une fiche à deux ou trois broches ne soit insérée.
Le 4.8A USB offre deux ports de recharge haute puissance avec 24W de puissance totale, soit plus du double de la puissance des autres USB à DDFT de la concurrence. La protection contre les surintensités sur les deux ports USB aide à protéger les circuits électroniques contre une alimentation trop importante, ce qui peut endommager les dispositifs. Il est compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0et 1.1 .
Le chargeur mural USB combiné à DDFT SmartlockPro à autovérification de type A est offert en modèles 15A et 20A , est compatible avec les plaques murales sans vis Decora® et Decora Plus™ et est couvert par une garantie limitée de 2-year .
Pour en savoir plus sur le chargeur mural USB combiné à DDFT SmartlockPro à test automatique de type A de Leviton, visitez www.leviton.com/usb.
À propos de Leviton Gamme résidentielle
Les produits résidentiels de Leviton sont les produits les plus favorisés par les constructeurs et des entrepreneurs dans le secteur de l'électricité. Les commandes d'éclairage et les dispositifs de câblage primés de Leviton permettent aux professionnels du secteur de l'électricité et aux propriétaires de créer des environnements de vie intelligents et sûrs, qui permettent des économies d'énergie tout en étant pratiques et fiables. Pour en savoir plus, consultez le site www.leviton.com/residential.
À propos de Leviton
Leviton est le choix intelligent, offrant la gamme de solutions la plus complète pour répondre aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d’aujourd’hui dans plus de 90 pays à travers le monde. Des simples interrupteurs et prises, aux systèmes de réseautique et d’automatisation pour maison intelligente, Leviton excède les besoins du marché en livrant des produits novateurs afin de créer des environnements durables et intelligents par l’entremise de ses dispositifs de câblage électrique, ses solutions de réseaux et connectivité de centre de données, son éclairage à DEL et ses systèmes de gestion de l'énergie d’éclairage, et ses applications de sécurité et automatisation. Pour Leviton, c’est très clair, le FUTUR C’EST MAINTENANT. Pour en savoir plus, consultez le site www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton ou www.youtube.com/Levitonmfg.