- 1910.147 - Industrie générale
- Nombre de violations : 2 975
- 2 944 au cours de l’exercice 2018
- Les trois principales citations pour un verrouillage/étiquetage incorrect étaient les suivantes :
- Procédures, formation et inspections de contrôle de l'énergie insuffisantes
- Exigences de rendement en matière de formation et de communication pour le contrôle de l’énergie dangereuse pendant l’entretien et la maintenance
- Les employeurs n'ont pas effectué d'inspections périodiques des procédures de verrouillage/d'étiquetage
La violation du QUATRE NOMBRE OSHA le plus cité concerne la sécurité électrique!
Numéro 4 - Verrouillage/étiquetage


Numéro 10 - Méthodes de câblage électrique
- 1910.305 - Industrie générale
- Nombre de violations : 1 530
- 1 937 au cours de l’exercice 2016
- Les enquêteurs ont noté des substituts dangereux pour le câblage permanent et l'utilisation incorrecte des rallonges
- Les ouvertures non utilisées dans les armoires, les boîtes et les raccords ne sont pas fermées efficacement
Statistiques choquantes
Depuis 2010, il y a eu environ 1 100 décès aux États-Unis dus à un contact accidentel avec l’électricité ET il y a eu plus de 14 000 blessures électriques non mortelles entraînant une absence du travail. Cela représente près de 3 décès et 40 blessures non mortelles par semaine, chaque semaine pendant cette période! Il s'agit d'un risque professionnel grave et généralisé qui touche les travailleurs de nombreuses industries, dans un large éventail de professions et de fonctions.
Bien que ces statistiques puissent sembler choquantes, il demeure que les règlements sur la sécurité au travail ont eu une incidence importante sur la réduction du nombre de blessures et de décès liés à l'électricité sur les lieux de travail. Depuis 1992, les règlements de sécurité ont eu un impact positif sur la réduction des incidents électriques. La baisse est encore plus rapide depuis 2006 et cela peut être attribué à la promulgation et à l’application de codes de sécurité électrique plus rigoureux. Bien que la législation accrue puisse parfois sembler peu pratique, il a été prouvé qu'elle pouvait sauver des vies.
Cependant, il y a encore du travail à faire: alors qu'il y a eu une baisse importante des accidents mortels d'origine électrique, les blessures et les décès dus aux dangers électriques sur le lieu de travail constituent toujours un danger très réel. Selon le Bureau of Labor Statistics, en 2016, 154 décès et 1 640 blessures non mortelles étaient dus à l’exposition à l’électricité.
Documents de base
Les exigences de l’OSHA en matière de sécurité au travail figurent au titre 29 du Code des relations fédérales (CFR). La partie 1910, sous-partie S, traite des exigences de sécurité électrique pour l’industrie générale, tandis que la partie 1926, sous-partie K, traite des exigences de sécurité électrique pour la construction.
En plus du texte de l’OSHA, la « trilogie » NFPA 70 est utilisée, directement et indirectement, comme guide pour assurer un lieu de travail sûr sur le plan électrique.
Installation sécuritaire
Une installation correcte de l'équipement électrique est primordiale pour réduire les risques électriques. NFPA 70 : le National Electrical Code, ainsi que les directives des fabricants, sont des documents clés pour faciliter ce processus.

WISE_OSHA_Violations___Documents_Accordion_Panel_2-XML-fr-CA#QA_BKXAY#.xmlMaintenance régulière
Tout l'équipement nécessite une maintenance pour assurer l'intégrité de l'installation pendant toute la durée de vie utile. NFPA 70B : La norme relative à la maintenance des équipements électriques, ainsi que les directives des fabricants, sont des documents clés pour faciliter ce processus. Traditionnellement, la norme NFPA 70B a toujours été rédigée comme pratique recommandée, y compris des suggestions non obligatoires et l’utilisation d’un langage comme « devrait » ou « ne devrait pas ». Cependant, l’édition 2023 a été entièrement repensée et est maintenant écrite en tant que norme, incluant maintenant un langage obligatoire comme « doit » ou « ne doit pas ».

Programme de sécurité électrique
Il est essentiel pour un employeur d'avoir un programme de sécurité documenté qui identifie le risque d'exposition à des dangers électriques, et un moyen de les mitiger. NFPA 70E : la norme relative à la sécurité électrique sur le lieu de travail est un document clé pour faciliter ce processus et sert de base aux exigences de sécurité électrique de l’OSHA.

CFR 29 Code of Federal Regulations, Partie 1910
Règlements pour l'industrie générale

CFR 29 Code of Federal Regulations, Partie 1926
Règlements pour la construction