Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Politique de devis de Leviton Canada

Bannière de politique de devis

Modalités des remises, des livraisons directes et des devis de remise de Leviton

Toutes les ventes sont assujetties à Modalités et conditions de Leviton Canada. Voici des modalités supplémentaires spécifiques aux devis.

Pour les devis de réduction :

  1. Le prix du devis sera utilisé au moment de la facturation par Leviton au distributeur.
  2. Les produits achetés par le distributeur par le biais d’un devis de réduction ne peuvent être remboursés sur une facture.
  3. Lorsqu'on passe une commande, le prix et le numéro du devis DOIVENT apparaître sur le bon de commande d'un distributeur pour être correctement facturés en fonction de ce qui précède. Si le prix du bon de commande ne correspond pas au prix du devis, la commande sera automatiquement facturée au tarif du client du distributeur.

Pour les livraisons directes ou les remises sur les devis d’expédition et de débit :

  1. Si la commande est expédiée directement, ce qui signifie qu’elle n’est pas dans le stock du distributeur, le prix du devis sera utilisé au moment de la facturation par Leviton au distributeur.
  2. Si la commande est expédiée dans le stock du distributeur, la liste de prix du distributeur sera appliquée au moment de la facture. Le Distributeur peut soumettre une demande de remboursement « expédition et débit » sur la facture une fois l’inventaire vendu à l’utilisateur final.
  3. Lorsqu'on passe une commande, le prix et le numéro du devis DOIVENT apparaître sur le bon de commande d'un distributeur pour être correctement facturés en fonction de ce qui précède. Si le prix du bon de commande ne correspond pas au prix du devis, la commande sera automatiquement facturée au tarif du client du distributeur.

Politique en matière d’ expédition et de débit :

  1. Les produits achetés par le biais d’un devis de réduction ne peuvent être remboursés sur une facture.
  2. Les demandes d’expédition et de débit à rabais ne sont valides que pour les produits achetés ou en stock existant pendant la période d’entrée en vigueur du devis mentionné dans la demande.
  3. Les demandes de remboursement devraient être regroupées en une seule soumission mensuelle à l’aide du formulaire d’expédition et de débit de Leviton. Vous pouvez envoyer un courriel à PCShipDebit@leviton.compour accéder à ce formulaire.
  4. Toutes les demandes de rabais doivent être soumises dans un délai de 90 jours civils suivant la date d’expiration du devis.
  5. Les déductions liées aux demandes de rabais ne peuvent être effectuées sur les factures sans avoir obtenu et mentionné au préalable un numéro de note de crédit de rabais Leviton. 
  6. Toute remise sur salaire rapide sera inversée lors de l’émission de la note de crédit du rabais LPA.
  7. Toutes les factures rétroactives sont valides et dues.
  8. Leviton se réserve le droit de vérifier les registres de vente d’un distributeur pour s’assurer que les devis ont été utilisés pour les projets et les entrepreneurs indiqués sur le devis. Toute vente jugée non appuyée par la documentation de vente pour les projets et les entrepreneurs indiqués sur le devis entraînera une rétrofacturation au distributeur pour la différence entre la liste de prix client du distributeur et le prix du devis.
  9. Remarque : le non-respect de la politique ci-dessus peut entraîner la mise en attente temporaire du crédit d’un distributeur jusqu’à ce qu’il reconnaisse la politique et son intention de la respecter. De plus, toute question concernant la politique ci-dessus doit être adressée à PCShipDebit@leviton.com.

Mise à jour juillet 2023.