Chargement...
Commande d’éclairage d’exploitation de la lumière ambiante

Exploitation de la lumière naturelle

Exploitation de la lumière ambiante. Si vous pensiez que cela signifiait quelque chose de similaire à l’heure d’été, vous n’aviez pas tout à fait raison (bien que les termes semblent les mêmes!). Bien que l’heure d’été soit liée à l’économie de temps, l’exploitation de la lumière ambiante est liée à l’économie d’énergie. Il s’agit de systèmes qui utilisent des détecteurs de mouvements pour déterminer la quantité de lumière naturelle dans un espace, puis utilisent cette lumière naturelle pour compenser la quantité de foudre électrique nécessaire pour éclairer correctement un espace. Pourquoi le faire? La réponse est courte et douce : l’exploitation de la lumière ambiante réduit la consommation d’énergie, c’est le moment idéal.

Commande d’éclairage d’exploitation de la lumière ambiante

Comment ça fonctionne? En bref, Exploitation de la lumière naturelle est réalisé à l’aide de systèmes de commande d’éclairage capables de tamiser ou d’éteindre l’éclairage électrique en réponse à la quantité de lumière ambiante dans un espace donné. Comme vous pouvez l’imaginer, cela est extrêmement utile pour les grands espaces tels que les aéroports, les immeubles de bureaux, les écoles et les hôpitaux. Il n’est donc pas surprenant que l’exploitation de la lumière ambiante soit une stratégie importante  pour économiser l’énergie, ainsi que dans l’architecture durable (les nouveaux bâtiments sont terminés avec la technologie d’exploitation de la lumière ambiante intégrée).

Commande d’éclairage d’exploitation de la lumière ambiante

Bien sûr, ce ne sont pas seulement des bâtiments plus récents et plus durables qui utilisent ou pourraient utiliser cette technologie. Les bâtiments plus anciens représentent leur propre marché prêt pour le changement, grâce à la capacité de rénover facilement les systèmes électriques et d’éclairage pour les faire entrer dans le nouveau monde de l’exploitation de la lumière ambiante. Avec plus de 6 milliards de mètres carrés d’espace commercial aux États-Unis, les opportunités sont illimitées dans les secteurs mentionnés ci-dessus : bureau, soins de santé, hôtellerie, éducation et plus encore. Les bâtiments plus anciens n’ont généralement aucune forme de commandes d’éclairage au-delà des simples interrupteurs (s’ils en ont même!). Les lumières sont tout simplement allumées, tout le temps, ce qui signifie que même en plein jour, lorsque la lumière du soleil circule dans l’espace, l’éclairage électrique fonctionnera, fera double emploi et gaspillera une quantité importante d’électricité.

Commande d’éclairage d’exploitation de la lumière ambiante

commandes d'éclairage sans fil de Leviton offre la solution énergétique la meilleure et la plus rentable sur le marché, surtout lorsqu’il s’agit de respecter les exigences gouvernementales pour réduire l’utilisation de l’éclairage (le réchauffement climatique est une véritable chose, les gens!). Saviez-vous que plus de 3,2 milliards de dollars de subventions sont offerts aux gouvernements locaux pour financer des projets d’efficacité énergétique, y compris la réfection des structures existantes? Les fonds sont là si vous souhaitez devenir écologique, même dans un vieux bâtiment. Oui, c’est possible!

Notre Solutions sans fil d’exploitation de l’énergie LevNet RF™ gamme élargit notre offre sans fil pour offrir aux clients des solutions d’économie d’énergie supplémentaires faciles à installer. Obtenez ceci : sans câblage supplémentaire requis, l’installation est rapide et facile et ne prend que minutes à configurer. Notre LevNet RF™ offre  une commande d’éclairage et une configurabilité simples pour la détection de mouvements, ainsi que la commutation MARCHE/ARRÊT, 3 voies commutation à trois niveaux, la commutation à deux niveaux, la commande CVC d’hôtel et bien plus, mettant la flexibilité à votre portée! Aucun fil, aucune pile, aucune limite. Est-il déjà plus facile d’économiser de l’énergie à une si grande échelle? Nous ne pensons pas!

Technologie d’exploitation de l’énergie offre un moyen facile de respecter les codes et de réaliser des initiatives de bâtiment écologique. En fait, seules nos solutions de commande d’éclairage sans fil à exploitation d’énergie LevNet RF™ vous permettent de gagner des points LEED pour les deux commandes sans fil et aucune pile. Cela signifie que la certification LEED est encore plus facile à obtenir - qui aurait pensé qu’une telle chose serait possible?

Parlons donc des économies...

PASSER AU VERT

Économies d’énergie

  • Placer pratiquement n’importe où et contrôler n’importe quel dispositif sans fil compatible à portée de main - les possibilités d’économies d’énergie sont illimitées
  • Les détecteurs de mouvements d’exploitation d’énergie sans fil éteignent les lumières et autres dispositifs lorsqu’une pièce est inoccupée
  • Les détecteurs de température d’exploitation de l’énergie sans fil règlent le chauffage ou la climatisation sur un réglage « économique »
  • L’interrupteur principal arrête le courant des dispositifs qui consomment l’alimentation de secours et garantit que les lumières, les ventilateurs et autres dispositifs sont éteints à la sortie

Économies de matériaux

  • Aucun fil à raccorder -- réduire la quantité de matériaux, la main-d’œuvre et le temps d’installation
  • Aucune pile ou alimentation externe requise - économisez sur les matériaux, l’énergie et les déchets de la fabrication et de l’élimination des piles

Minimiser les coûts

  • Raccourcir la planification électrique de plusieurs heures
  • Réduisez la main-d’œuvre requise pour l’installation initiale et la maintenance continue
  • Les systèmes flexibles et adaptables peuvent être déplacés ou étendus facilement après l’installation initiale
  • Évitez les réparations murales dans les applications de réfection
  • Éliminez les pattes d’interrupteur, les câbles de cavalier et autres matières premières

Utilisations idéales

  • Commande d’éclairage et de CVC écoénergétique, gestion de l’énergie dans le secteur hôtelier, automatisation des salles de classe, rénovation de bâtiments, projets de réfection et plus encore
  • Tous les dispositifs LevNet RF™ sont conformes à la norme NAFTA/Buy America

Avons-nous déjà été convaincus? Si ce n'est pas le cas, consultez cette étude de cas, qui explique comment une autorité aéroportuaire de Detroit a utilisé nos détecteurs LevNet RF pour aider à guider les économies d’énergie vers un décollage en douceur.  Nous pensons que cela va changer d’avis et vous envoyer sur la voie des économies d’énergie, dès que possible.