La fibre optique repose sur une transmission bidirectionnelle où le port du transmetteur à une extrémité se connecte au port du récepteur à l’autre extrémité. Étant donné que les liaisons optiques nécessitent une connexion bidirectionnelle ou double, il existe un risque d’erreurs dans l’installation en connectant le transmetteur au transmetteur ou le récepteur au récepteur.
Pour aider à résoudre les problèmes de polarité, la TIA a publié des méthodes de connectivité de polarité au milieu des années 2000 pour aider les installateurs à installer et sélectionner les bons composants. La norme TIA-568-C.0 (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard) définit le scénario de polarité A-B pour les cordons de connexion doubles discrets, en présumant que la transmission (Tx) devrait toujours aller à la réception (Rx) ou que « B » devrait toujours se connecter à « A », peu importe le nombre de segments, tel qu'illustré dans le schéma ci-dessous.