« Pourquoi le témoin de mon dispositif à DDFT clignote-t-il en rouge? »
Les dispositifs à DDFT SmartlockPro® à autovérification de Leviton, lancés en 2015, sont dotés d’un petit témoin d’état à DEL pour vous offrir un moyen pratique de vérifier en un coup d’œil le niveau de protection contre les fuites à la terre.
Le TÉMOIN VERT indique que le dispositif a réussi l’autovérification et fournit de l’alimentation.
ROUGE signifie que le dispositif requiert une attention particulière. Votre DDFT SmartlockPro à autovérification est conçu pour effectuer régulièrement un test interne (autovérification) pour confirmer que l’alimentation protégée est disponible, offrant une couche supplémentaire de protection contre les chocs électriques dus aux fuites à la terre dangereuses. Si, au cours d'une autovérification, le DDFT détecte un problème potentiel, un témoin est un témoin rouge fixe ou clignotant. Dans ce cas, il suffit d'appuyer sur les boutons TEST et RESET pour réinitialiser le DDFT. Si le dispositif se réinitialise, vous êtes prêt à partir. Si le DDFT ne se réarme PAS ou si le témoin rouge continue de clignoter, le dispositif a été compromis et doit être remplacé.
AUCUNE DEL ne signifie que le dispositif est en état de déclenchement. Cela peut être dû à quelques raisons.
• Une fuite à la terre a été détectée et l’alimentation a été automatiquement coupée pour vous protéger contre la survenue potentielle de choc électrique ou d’électrocution. Dans ce cas, il suffit d'appuyer sur le bouton RESET. Si le dispositif se réarme, c'est parti. Dans le cas contraire, le circuit n'est toujours pas alimenté et, pour des raisons de sécurité, le dispositif doit être remplacé.
• Le disjoncteur s'est déclenché ou le circuit n'est pas alimenté et le dispositif ne peut pas être réinitialisé.
• La fonction d'autovérification a été perdue et le dispositif ne se réinitialisera donc pas. L'unité doit être remplacée.
Le graphique ci-dessous est un aperçu des témoins à DEL. Rappelez-vous que les DDFT sont utilisés pour vous protéger, vous et votre famille, contre les risques de choc électrique. S'il y a une indication que la protection a été compromise, il est important de remplacer le dispositif.