Chargement...
Compatibilité des DEL

Comment éviter le clignotement des lampes à DEL

L’installation d’interrupteurs-gradateurs dans toute votre maison facilite la création d’ambiances pour toutes les occasions, la commande de l’éclairage pour des tâches spécifiques et l’économie d’énergie chaque fois que vous tamisez. Pour profiter de l’expérience de gradation parfaite sans scintillement de lampe à DEL, vous devez commencer avec la parfaite ampoule à DEL et le parfait interrupteur de gradateur!

Pourcentage de propriétaires

Lorsque vous achetez des lampes, n’oubliez pas que les lampes à DEL sont maintenant la norme, ayant essentiellement remplacé les lampes à incandescence. Les ampoules à DEL durables sont vendues à un prix concurrentiel et disponibles dans une large gamme de sorties « couleur » - du blanc lumineux industriel aux teintes chaudes et réconfortantes. Mieux encore, ils sont offerts en modèles « réglables », dont vous aurez besoin si vous prévoyez d’utiliser la lampe avec un interrupteur de gradateur.

Pourquoi une ampoule à DEL réglable? Un modèle à gradation est conçu pour fonctionner au mieux durant le processus de gradation, car les lampes à DEL de gradation sont plus compliquées que les lampes à incandescence traditionnelles. Les lampes à incandescence créent de la lumière à l’aide d’un filament, de sorte qu’elles s’atténuent sans hésitation. Les lampes à DEL créent de la lumière à l’aide d’un semi-conducteur et, bien qu’elles puissent également être tamisées, la dynamique est différente. Cela peut causer des éblouissements lors de la gradation, notamment :

  • Bruit – bourdonnements ou bourdonnements
  • Clignotement, stries ou clignotements
  • Allumage par pression, abandon ou plage de gradation faible/limitée
  • Fantômes – la lumière s’illumine après avoir été éteinte

Solutions

Le scintillement des lampes à DEL et d'autres problèmes peuvent être facilement résolus en respectant quelques directives de base :

Compatibilité des lampes à DEL
  • N'utiliser que des ampoules à DEL portant la mention « GRADATEABLE »
  • S'assurer que l'interrupteur du gradateur soit homologué pour tamiser les ampoules à DEL (les modèles plus anciens ne le sont peut-être pas)
  • Lorsque vous achetez un interrupteur de gradateur, cherchez des produits de qualité et bien testés
  • Consultez le feuillet de directives accompagnant le gradateur pour voir s'il est doté d'un interrupteur de réglage pour régler le niveau d'éclairage minimal. Le réglage du niveau d’éclairage minimal permet d’assurer une gradation plus douce si vous rencontrez des scintillements ou d’autres problèmes notés ci-dessus
  • Utilisez l’ outil de sélection de compatibilité de DEL en ligne de Leviton. C’est le moyen rapide et facile de trouver l’ampoule à DEL parfaite à associer à votre gradateur Leviton pour une gradation sans faille... à chaque fois!

Voir Gradateurs Leviton et regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.