Chargement...
DDAA

Comment installer un DDAA

Avertissement : pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution, couper le courant au fusible ou au disjoncteur et s'assurer qu'il est bien coupé avant de procéder au câblage.

Il est important que Prise DDAA est installé à la première prise du circuit afin d'assurer une protection en aval des prises restantes du circuit.

Protection DDAA

Avant de commencer, il faut d'abord identifier les fils de LIGNE et de CHARGE de la boîte.

  • Détacher le fil blanc et le fil chaud d'un câble de la prise et les recouvrir séparément d'un capuchon. S'assurer qu'ils proviennent du même câble.
  • Réinstaller la prise dans la boîte, fixer la plaque murale, puis remettre le dispositif sous tension et le panneau de branchement.
  • Déterminer si l'alimentation alimente la prise. Dans ce cas, les fils protégés sont les fils de CHARGE. Si ce n'est pas le cas, il s'agit des fils de LIGNE.
  • Couper l'alimentation au panneau de branchement, étiqueter les fils de LIGNE et de CHARGE et retirer l'ancienne prise.

Raccorder les fils du câble de LIGNE aux bornes de LIGNE

  • Le fil blanc (neutre) se raccorde à la borne BLANCHE (argent).
  • Le fil noir (actif) se raccorde à la borne active (laiton).

Raccorder les fils du câble de CHARGE aux bornes de CHARGE

  • Retirer l'autocollant jaune pour révéler les bornes de CHARGE.
  • Le fil blanc (neutre) se raccorde à la borne BLANCHE (argent).
  • Le fil noir (actif) se raccorde à la borne active (laiton).

Raccorder les fils de terre (seulement si une mise à la terre est disponible).

  • Raccorder le fil de cuivre dénudé (ou vert) à la borne de terre du DDAA.
Schéma DDAA

Replier les fils dans la boîte, en les tenant éloignés des bornes BLANCHE et CHAUDE. Visser la prise dans la boîte et fixer la plaque murale.  Enfin, vous devez vérifier votre travail. Si on raccorde par erreur les fils de LIGNE aux bornes de CHARGE, le DDAA ne se réarmera pas et n'alimentera pas le dispositif.

  • Pour vérifier votre travail, branchez une lampe dans l'ACFI et laissez-la branchée. Mettre le panneau sous tension.
  • Appuyer complètement sur le bouton RESET. Si la lampe s'allume et que le témoin s'allume, le DDAA a été correctement installé.
  • Appuyer sur le bouton TEST (puis sur le bouton RESET) tous les mois pour s'assurer du bon fonctionnement.

En savoir plus sur les DDAA Leviton.