Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
DIST_Insider_Barre

La sécurité avant tout : les solutions résidentielles de Leviton

Les panneaux de distribution, les produits Decora Smart et les  dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton offrent un fonctionnement sûr et une installation facile à chaque fois.

Étant donné que les maisons des gens sont leurs châteaux, les propriétaires adoptent de plus en plus une technologie qui leur offre un meilleur contrôle et une plus grande commodité tout en assurant la sécurité et la tranquillité d’esprit. Et Leviton se consacre à les rencontrer là où ils se trouvent.

« Les propriétaires sont plus conscients des produits électriques de leur maison et plus concentrés que jamais sur la minimisation du risque d’un événement électrique », a confirmé Sydney Cheatham, spécialiste du marketing résidentiel de Leviton. Pour ces propriétaires et leurs entrepreneurs, « l’assurance que leurs dispositifs électriques sont conçus avec la plus grande sécurité à l’esprit est un impératif absolu ».

Aucune entreprise n’a donné la priorité à la sécurité résidentielle plus que Leviton, un chef de file de l’industrie de confiance qui fournit des solutions de toute la maison de haute qualité, sécuritaires et fiables depuis plus d’un siècle. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de sécurité qui résident dans plusieurs des produits résidentiels les plus populaires de Leviton et pourquoi elles sont devenues le produit de choix pour les distributeurs, les entrepreneurs et les propriétaires :

Panneau de distribution Leviton

« L’une des caractéristiques de sécurité les plus distinctives du panneau de distribution de Leviton, un panneau de disjoncteurs électriques résidentiels qui offre aux entrepreneurs un produit sûr et facile à installer et aux propriétaires une solution conviviale pour la gestion de l’énergie résidentielle, est son diagnostic », a déclaré Cheatham. Plus précisément, les disjoncteurs d’alimentation côté ligne du panneau de distribution fournissent une notification à DEL visible et durable sur le disjoncteur lui-même en cas de déclenchement. « Contrairement aux notifications sur les produits concurrents qui se déclenchent après 30 secondes, la notification à DEL du panneau de distribution reste allumée jusqu’à ce que le problème soit résolu, éliminant ainsi la nécessité pour les entrepreneurs de recréer une défaillance/un déclenchement afin de le diagnostiquer. » Comme soutien supplémentaire, la fonction de « détection intelligente des anomalies » du panneau de distribution avise les propriétaires de situations telles qu’une porte de congélateur laissée ouverte, un système de CVC fonctionnant trop haut ou trop bas, etc.

De plus, grâce à sa fonction de protection contre les surtensions du côté ligne, le panneau de distribution sert de disjoncteur qui fonctionne sur un circuit ordinaire tout en offrant une protection contre les surtensions pour l’ensemble du panneau/domotique. « Les entrepreneurs adorent que nos disjoncteurs servent également de protection contre les surtensions sur l’ensemble du panneau, mais alimentent également leurs propres circuits afin de ne pas « ingérer » d’espace dans le panneau », a déclaré M. Cheatham. « De plus, l’intégration d’une fenêtre transparente optionnelle avec la possibilité d’être verrouillée permet aux propriétaires d’empêcher l’entrée non autorisée, tout en identifiant visuellement un déclenchement ou un autre problème par la fenêtre. »

Article_Initié

Les panneaux de distribution de Leviton sont conformes à plusieurs exigences du National Electrical Code (NEC), notamment les exigences NEC 210.8 pour les disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre (DDFT), NEC 210.12 pour les disjoncteurs-détecteurs de fuites à l’arc (DDAA) et NEC 215.18, NEC 225.42 et NEC 230.67 pour la protection contre les surtensions. « Et les disjoncteurs programmables de Leviton peuvent aider à répondre aux nouvelles exigences du code de l’énergie que nous observons dans certains États », a noté Greg Rhoades, directeur du marketing pour les produits intelligents et nouvelles technologies de Leviton.

« Le panneau de distribution de Leviton se démarque des produits concurrents dans la catégorie des panneaux intelligents en raison de sa conception, de son prix abordable, de sa modularité et de sa capacité à accepter les mises à niveau vers la technologie intelligente au propre rythme du propriétaire », a déclaré M. Cheatham. Un élément important de l’écosystème de produits Leviton, « le panneau de distribution soutient de manière optimale les électriciens, qu’ils aient besoin d’un panneau standard ou intelligent, et est un produit de base pour les distributeurs qui sont investis dans le secteur résidentiel. »

Article_02 sur les caractéristiques internes

Les solutions Decora Smart  En plus de la facilité avec laquelle la vaste gamme d’interrupteurs, de fiches, de prises, de détecteurs de mouvements et de contrôleurs de ventilateur Decora Smart de Leviton peut être programmée et contrôlée, elles favorisent la sécurité en envoyant des notifications directement au téléphone du propriétaire via l’application Mon Leviton. À titre d’exemple, « Les prises à DDFT intelligentes de Leviton sont idéales pour les résidences de vacances et les propriétés locatives parce qu’elles avisent immédiatement un propriétaire hors site de tout voyage afin qu’il puisse être rapidement traité », a déclaré Cheatham.

Protection contre les surtensions
« Si vous n’avez pas de panneau de distribution Leviton, Leviton offre des dispositifs de protection contre les surtensions au niveau du panneau ou de la prise, ce qui favorise la sécurité en détournant les surtensions dangereuses des dispositifs et en protégeant les circuits électroniques coûteux », a déclaré Cheatham.

Article_03 sur les caractéristiques internes

« En fin de compte, les distributeurs qui proposent la gamme Leviton de produits pour toute la maison aideront les entrepreneurs qui servent le segment de la maison intelligente de niche ainsi que les propriétaires », a confirmé M. Cheatham. « Au niveau de l’utilisateur final, les propriétaires peuvent se sentir en sécurité grâce aux nombreuses caractéristiques de sécurité conviviales de Leviton et peuvent facilement passer des capacités standard aux capacités intelligentes en cours de route. Et les produits résidentiels sûrs et faciles à installer de Leviton aideront les entrepreneurs à différencier leurs services et à bâtir leur expertise et leur clientèle dans le segment en pleine croissance des maisons intelligentes. »

Pour en savoir plus sur la vaste gamme d’innovations de Leviton pour toute la maison, visitez Leviton.com/home ou communiquez avec votre représentant commercial Leviton.