Chargement...
Faire la promotion des solutions de commande d’éclairage et d’éclairage à DEL dans les applications d’enseignement - Bibliothèque

Faire la promotion des solutions de commande d’éclairage et d’éclairage à DEL dans les applications d’enseignement 

Les établissements d’enseignement sont des environnements dynamiques qui répondent à de nombreuses méthodes, événements et besoins d’enseignement uniques. L’installation de luminaires et de commandes avancés peut aider à améliorer la fonctionnalité dans les salles de classe pour prendre en charge une large gamme de méthodes d’enseignement ou créer des ambiances dans des espaces polyvalents. La personnalisation de l’éclairage et des commandes permet de créer des espaces écoénergétiques qui augmentent la fonctionnalité tout en respectant la conformité aux codes et en améliorant le bien-être de ses occupants.

Faire la promotion des solutions de commande d’éclairage et d’éclairage à DEL dans les établissements d’enseignement - Salle de classe

Adaptez l’éclairage pour améliorer l’environnement d’apprentissage et économiser de l’énergie

Les luminaires fluorescents traditionnels sont la norme dans les salles de classe depuis de nombreuses années, mais ils sont gaspillés et inefficaces. La mise à jour des luminaires linéaires à DEL ou à lampadaire permet de réaliser des économies d’énergie et de coûts d’exploitation et, lorsqu’elle est combinée aux systèmes de commande, peut créer un environnement d’apprentissage optimal.

Les campus éducatifs comprennent souvent de nombreux types d’espaces et d’espaces publics qui peuvent bénéficier des mises à jour d’éclairage.

  • L’éclairage de la salle de classe peut être contrôlé pour augmenter la fonctionnalité d’une large gamme de méthodes d’enseignement avec des ambiances préprogrammées qui peuvent être rappelées d’une simple pression sur un bouton
  • Les bibliothèques peuvent bénéficier d’un éclairage à DEL qui favorise l’acuité visuelle et, lorsqu’il est associé à des commandes sans fil, les lumières restent éteintes lorsque les allées sont inoccupées pour économiser de l’énergie
  • Les grands espaces comme les auditoriums et les gymnases peuvent également être mis à jour pour des DEL efficaces et, lorsqu’installés avec des détecteurs ou un système de commande, s’assurer que l’énergie n’est utilisée que lorsque l’espace est occupé ou préprogrammé avec des ambiances pour répondre à différents objectifs
  • Les cages d’escalier avec commandes de luminaires intégrées assurent une visibilité instantanée dès que quelqu’un entre dans l’espace pour promouvoir la sécurité
  • Des commandes avancées peuvent également être programmées pour profiter de l’exploitation de la lumière ambiante ou de la configuration pour exécuter des ambiances et des horaires spécifiques dans chacun de ces espaces

Leviton propose des solutions d’éclairage et de commande prêtes à l’emploi et conformes aux codes, conçues pour les établissements d’enseignement. Créez des espaces qui favorisent le bien-être des occupants, tout en augmentant l’efficacité énergétique et en améliorant la fonctionnalité pour que le personnel offre une expérience d’apprentissage optimale. Communiquez avec Leviton pour en savoir plus sur la création d’une solution d’éclairage et de commande pour répondre aux besoins uniques de votre application éducative.

Pour plus de renseignements, visitez www.leviton.com/lightingandcontrols/education.