Chargement...
Faire la demande en matière de commandes d’éclairage et de solutions d’éclairage à DEL dans les applications d’épicerie - Service de production

Faire la promotion des solutions de commande d’éclairage et d’éclairage à DEL dans les applications d’épicerie

Les chaînes d’épicerie et les propriétaires de magasins indépendants font face à de nombreux défis lorsqu’il s’agit d’éclairage de leurs allées. Un magasin réussi doit trouver un équilibre entre faire des achats une expérience agréable pour les clients tout en maintenant l’efficacité et la rentabilité du magasin.

De la présentation de la fraîcheur des produits à la conformité aux codes de l’énergie, les épiceries ont des besoins très spécifiques. L’utilisation de solutions d’éclairage et de commande rentables aide à réduire la consommation d’énergie et à maintenir l’engagement des clients de l’entrée pour les départs!

Faire valoir les solutions de commande d’éclairage et d’éclairage à DEL dans les applications d’épicerie - Allée d’épicerie

Adaptez l’éclairage pour influencer le processus de décision d’achat

L’installation d’un éclairage à DEL écoénergétique permet aux magasins de présenter les produits dans la meilleure lumière possible. La mise en œuvre de la bonne conception d’éclairage peut rendre les couleurs des produits plus éclatantes et les couleurs contrastantes attireront l’œil du client : les carottes auront l’air impeccables, les tomates rouge foncé et les délicieux.

Dans les allées sèches, les étagères supérieure, inférieure et moyenne recevront un éclairage égal, de sorte que les logos sont distincts et les étiquettes faciles à lire. Les clients sont plus susceptibles d’interagir avec un article et de l’acheter lorsqu’ils le voient clairement dans un espace bien éclairé. Le réglage de la couleur ou de la température de l’éclairage peut également orienter les clients vers des zones spécifiques d’un magasin et attirer l’intérêt pour les principaux produits à marge de profit élevée.

Améliorer la fonctionnalité de l’espace pour les employés et les opérations

Un magasin utilisant la technologie d’exploitation de la lumière ambiante au comptoir de caisse peut faire en sorte que les clients se sentent plus à l’aise. Les interactions entre les employés et les clients peuvent sembler plus accessibles et amicales. L’introduction de commandes d’éclairage à l’arrière de la maison peut offrir des avantages encore plus importants en matière d’économies d’énergie et d’augmentation de la sécurité.

La fonctionnalité de programmation facilite la modification des modifications des heures d’ouverture pendant les jours fériés ou l’été. L’installation de détecteurs de mouvements/d’absences élimine le coût de l’éclairage dans les zones  moins fréquemment utilisées et aide à prévenir les accidents des employés en s’assurant qu’ils entrent toujours dans des espaces de stockage ou de toilettes bien éclairés.  

Leviton offre des solutions commerciales d’éclairage et de commande prêtes à l’emploi et conformes aux codes, conçues pour répondre aux besoins spécifiques des épiceries, de l’arrière de la maison jusqu’à la voie express. Communiquez avec Leviton pour apprendre comment mettre en œuvre la solution optimale d’éclairage et de commande pour répondre aux besoins uniques de votre épicerie.

Pour plus de renseignements, visitez www.leviton.com/lightingandcontrols/grocery.