Hilton Downtown de Nashville, un luxueux hôtel à service complet composé exclusivement de suites au cœur de la musique country se trouve juste à côté du Country Music Hall of Fame (anciennement Grand Ole Opry). Le propriétaire, Turnberry Associates, a récemment terminé un projet de modernisation de plusieurs millions de dollars mettant à niveau ce site de classe mondiale de A à Z.
La rénovation comprenait une rénovation complète de l’atrium, du hall, de la salle de bal, du centre de remise en forme, de la conciergerie et de la réception, ainsi qu’une révision complète des 330 suites.
Les petits détails qui ajoutent une sensation de luxe pour les invités étaient essentiels à la rénovation. Hilton avait besoin d'une source d'éclairage automatique dans les garde-robes de ses chambres. C’est là que Leviton est intervenu.
Une solution était un interrupteur de blocage de porte de type plongeur. L’autre était d’utiliser un détecteur de mouvements pour automatiser la commande d’éclairage. Les portes des placards des chambres d'hôtel Hilton glissent dans les deux sens. « L’utilisation d’un détecteur de mouvements à infrarouge passif déclenché par le mouvement de l’une ou l’autre porte était parfaitement adaptée à nos besoins. » a déclaré Shaw Flippen, gestionnaire de projet pour Turnberry Associates.
Il a appelé Empower Electric, l’entrepreneur électricien de l’hôtel, pour trouver des options de produits. Empower a travaillé avec Keith Wiemann, leur représentant commercial Leviton local de notre site au Liban, Tennessee. Ils ont passé en revue plusieurs options Leviton et ont finalement décidé d’essayer Détecteur de mouvements à montage sur luminaire OSF10 de Leviton. Les échantillons ont été envoyés à l’entrepreneur pour une installation d’essai et il s’est avéré que c’était la solution parfaite!