Chargement...

Technologie DDFT profilée : comment Leviton a facilité l’installation

Dans le monde de la sécurité électrique, peu d’innovations ont eu un impact aussi durable que le disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (DDFT). Depuis son invention au début des années 1960 et son adoption au National Electrical Code en 1971, Prises à DDFT sont devenus une norme pour aider à protéger les gens contre les chocs électriques dans les maisons et les entreprises.

Mais pendant des décennies, un défi a persisté : l’installation.

Le défi des DDFT traditionnels

Les électriciens et les entrepreneurs se sont souvent retrouvés à se battre avec des dispositifs à DDFT encombrants qui étaient difficiles à installer dans des boîtes électriques plus anciennes ou plus encombrées. La profondeur des DDFT traditionnels ne laissait que peu d’espace pour le câblage, en particulier dans les projets de réfection ou les configurations groupées. Cela a non seulement ralenti l’installation, mais aussi augmenté le risque d’erreurs de câblage et de rappels.

La percée de Leviton : la première prise à DDFT profilée

En 2010, Leviton a changé la donne en introduisant notre dispositif à  DDFT profilé sur le marché. Il ne s’agissait pas seulement d’une mise à jour cosmétique, mais aussi d’un DDFT entièrement repensé pour les espaces restreints qui se concentrait sur la résolution d’un problème concret pour les professionnels.

En réduisant la profondeur du dispositif de plus de 25 %, le DDFT mince de Leviton a créé beaucoup plus d’espace dans la boîte murale. Cet espace supplémentaire a facilité la manœuvre des fils, les terminaisons complètes et assure un ajustement sûr, en particulier dans les boîtes serrées ou encombrées.

  • Installations plus rapides : plus d'espace dans la boîte murale signifie moins de temps passé à régler les fils et à repositionner le dispositif.
  • Moins de rappels : un câblage plus facile et des connexions sécurisées réduisent le risque d’erreurs d’installation.
  • Rénovation possible : idéal pour les maisons plus anciennes avec peu d’espace dans la boîte murale.
  • Fini professionnel : le profil profilé permet au dispositif de s’aligner sur la plaque murale, offrant un aspect propre et poli.

Conçu pour les professionnels et parfait pour toute maison

Les DDFT profilés de Leviton ne sont pas seulement une question de sécurité, ils sont aussi une question de conception intelligente qui respecte le temps et l’expertise des installateurs professionnels. En écoutant les défis rencontrés sur le terrain, Leviton a conçu une solution compacte qui rend chaque travail plus facile, plus rapide et plus fiable. Cela signifie que vous pouvez économiser du temps et de l’argent sur le terrain tout en offrant au propriétaire une apparence harmonieuse qui se fond dans n’importe quelle pièce.

Vous cherchez un DDFT qui s’installe facilement et fonctionne parfaitement même dans les espaces restreints? Choisissez parmi la vaste sélection de Prises à DDFT profilées de Leviton.