Chargement...

Étiquettes

L’avenir du câblage est arrivé avec le Lever Edge de Leviton™

Produit Lever Edge de Leviton

De nos jours, le temps, c’est de l’argent. Effectuer le travail le plus rapidement et en toute sécurité possible est la clé pour un entrepreneur. Tout outil ou produit qui aide à faire les choses encore plus rapidement est un outil que vous voudrez ajouter à l’arrière de votre camion de travail.

La gamme complète de produits Lever Edge de Leviton offre une nouvelle méthode de terminaison innovante approuvée UL pour rendre l’installation des prises et interrupteurs plus rapide, plus facile et plus sûre. Les produits Lever Edge sont dotés d’une terminaison de fil réutilisable sans vis, à mise à la terre autonome, la première de l’industrie, qui accepte les fils pleins et toronnés de calibre 12 et 14. Ce produit révolutionnaire est conçu pour aider les entrepreneurs à effectuer leurs travaux plus rapidement afin que vous puissiez passer plus de temps sur d’autres projets et affaires.

Pourquoi Lever Edge?

Lever Edge réduit considérablement le temps d’installation en simplifiant le processus en trois étapes rapides :

  1. Pousser -- S'assurer que le levier est ouvert et enfoncer l'extrémité dénudée d'un fil dans la borne chromocodée appropriée.
  2. Cliquer sur - Fermer le levier et confirmer que les bonnes connexions sont effectuées en émettant un déclic audible.
  3. Terminé - Terminez la connexion en toute confiance!

Les avantages

Par rapport aux dispositifs de câblage conventionnels où une vis de borne est présente, Lever Edge possède une caractéristique de terminaison de levier chromocodée unique. Les bornes de fils de terre, de neutre et de chaleur sont chromocodées, ce qui facilite plus que jamais l'identification de la borne appropriée pour le câblage. Cette méthode de connexion novatrice facilite également la manipulation des boîtes avec des fils courts existants. 

Lever Edge est le seul dispositif de câblage électrique sur le marché avec un fil de terre à terminaison rapide et une bride compatible avec toute plaque murale de toute taille. La sécurité est également intégrée à Lever Edge. Aucune pièce métallique n'est exposée, ce qui élimine le besoin d'utiliser du ruban adhésif électrique et réduit le risque d'erreurs électriques. 

Les entrepreneurs et les électriciens commencent à profiter de Lever Edge pour accélérer l’installation et avoir un impact positif sur leur travail quotidien. Les autres avantages clés comprennent :

  • coordination parfaite avec la famille de produits Decora® de Leviton
  • Peut être utilisé avec les plaques murales intermédiaires et standard et les plaques murales sans vis Decora PlusMC.
  • Une bride plus grande dotée d’une languette unique et d’une fonction d’alignement de rainure qui permet un rognage et un alignement plus rapides sur les installations groupées.
  • Lever Edge est homologué UL, afin que les entrepreneurs puissent s’assurer qu’ils respectent les normes électriques appropriées.

Le résultat net

Lever Edge révolutionne la façon dont les entrepreneurs et les électriciens installent les prises et les interrupteurs. Le temps consacré aux projets diminuera considérablement, apportant des améliorations supplémentaires en matière d’efficacité globale sur le chantier. Pour en savoir plus sur Lever Edge, consultez YouTube de Leviton ou visitez : https://leviton.com/leveredge