Chargement...

Éclairage sans contact : pourquoi les interrupteurs d’éclairage à détection de mouvements appartiennent à chaque maison

Salle de lavage avec interrupteur

Dans le monde actuel en constante évolution et soucieux de l’hygiène, les interrupteurs de détection de mouvements sont plus qu’une simple commodité; ils constituent une solution intelligente pour la vie moderne, offrant un contrôle mains libres, une efficacité énergétique améliorée et une propreté améliorée.

Que sont les interrupteurs de détection de mouvements?

Interrupteurs-détecteurs de mouvements Leviton

Les détecteurs de mouvements sont des interrupteurs qui allument et éteignent automatiquement les lumières et les ventilateurs d’extraction après une période d’inactivité définie. Leviton offre une gamme complète d’interrupteurs-détecteurs de mouvements, notamment :

  • Détecteurs volumétriques : les lumières s'allument et s'éteignent automatiquement
  • Détecteurs d’absences : les lumières s’allument manuellement; elles s’éteignent automatiquement lorsque la pièce est vide
  • Détecteurs d'humidité : détecte l'excès d'humidité dans l'air et active automatiquement le ventilateur pour réduire la condensation, ce qui aide à prévenir la moisissure et le mildiou tout en économisant l'énergie

Ces interrupteurs améliorent non seulement la commodité et la sécurité, mais contribuent également à l’efficacité énergétique et à une meilleure qualité de l’air intérieur.

Comment fonctionnent les interrupteurs de détection de mouvements?

Les interrupteurs de détection de mouvements utilisent la technologie à infrarouge passif (IRP) pour reconnaître les mouvements dans un espace. Les détecteurs à infrarouge passif captent les changements de chaleur des personnes. Lorsque des mouvements sont détectés, les lumières s’allument automatiquement et lorsque la pièce est vide, elles s’éteignent pour vous offrir la commodité mains libres et des économies d’énergie. Pour un meilleur rendement, il est toujours recommandé de garder le champ de vision du détecteur dégagé. Des objets comme des meubles ou des décors peuvent bloquer l’infrarouge et limiter la précision de détection.

Infographie sur le fonctionnement des interrupteurs de détection de mouvements

Avantages de l’éclairage mains libres

Économies d’énergie : les lumières ne restent allumées que lorsque nécessaire, plus besoin de gaspiller de l’électricité

Petite fille se lavant les mains dans la salle de bain

Sécurité : l'éclairage automatique aide à prévenir les accidents dans les zones sombres

Personne entrant dans une salle de bain avec les lumières allumées

Mains libres :  aucune traînée pour les interrupteurs parfaits lorsque vos mains sont pleines ou que l’hygiène est une priorité

Femmes tenant un linge replié

Plus de raisons d’aimer les interrupteurs de mouvement

  • Commodité : pas de fouillis pour les interrupteurs avec les mains pleines ou les doigts salissants
  • Accessibilité : idéal pour les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés de mobilité
  • Hygiène : moins de contact avec les surfaces partagées, particulièrement utile dans les salles de bain et les cuisines

Où devez-vous utiliser les interrupteurs-détecteurs de mouvements?

Les interrupteurs de détection de mouvements sont parfaits pour les zones où les lumières sont souvent laissées allumées ou où un accès mains libres est nécessaire.

1. Buanderies : bras pleins de vêtements? Aucun problème. Un interrupteur de mouvement allume la lumière à l’entrée, aucun brouillage requis (essayez Interrupteur-détecteur de mouvements Decora 2Amp DOS02-LW

Petite fille tenant du linge replié

2. Sous-sols : couverture à points multiples où vous pourriez avoir besoin de plusieurs détecteurs comme des escaliers et des pièces en L où un seul détecteur ne couvre pas l’espace entier.  (Essayez deux Détecteurs de mouvements Decora DOS15-1LZ

Femmes montant les escaliers dans le sous-sol

3. Halls et escaliers : éclairage activé par le mouvement pour les couloirs et les escaliers, surtout la nuit. Vous pouvez installer un interrupteur-détecteur à une extrémité et un interrupteur régulier à 3 voies interrupteurs à l’autre pour contrôler les lumières des deux côtés tout en conservant la fonction automatique.  (Essayez Interrupteur-détecteur de mouvements Decora 5Amp DOS05-1LZ et un Interrupteur 5603 3 voies

Hall avec escaliers et éclairage aérien

4. Salles de bain : on peut envisager l'ajout d'un interrupteur-détecteur d'humidité pour commander le ventilateur d'extraction. Il allume le ventilateur lorsque les niveaux d’humidité augmentent comme pendant une douche et s’éteint lorsque l’air se vide. Cela signifie une meilleure qualité de l’air, moins de moisissure et de mildiou, et plus besoin d’oublier d’éteindre l’interrupteur du ventilateur de bain (essayez Interrupteur-détecteur d'humidité DHS05

Photo de l’interrupteur-détecteur de mouvements Leviton dans la salle de bain

5. Plafonniers et garde-manger : les lumières s’allument lorsque vous ouvrez la porte et s’éteignent lorsque vous partez - plus besoin d’interrupteurs oubliés ou de perte d’énergie. (Essayez Interrupteur-détecteur de mouvements Decora DOS02

Garde-robe dans la chambre d'une maison simple et moderne

6. Chambres pour enfants : les enfants peuvent oublier d'éteindre les lumières. Les détecteurs de mouvements résolvent ce problème automatiquement. Ils appuient manuellement pour s’allumer, il s’éteint automatiquement quand aucun mouvement n’est plus détecté. (Essayez InterrupteurDVS02détecteur de mouvements Decora

Chambre pour enfants

Pourquoi choisir les interrupteurs-détecteurs de mouvements Leviton?

Les interrupteurs de détection de mouvement de Leviton sont conçus pour assurer fiabilité, facilité d’installation et personnalisation. Avec des caractéristiques comme :

  • Réglages de délai d'éteinte réglables
  • Commandes de sensibilité
  • Compatibilité avec les lampes à DEL, LFC et à incandescence
  • Style Decora élégant pour s’harmoniser aux intérieurs modernes

Alimenter les prochaines étapes

Les interrupteurs de détection de mouvements constituent une mise à niveau simple mais puissante qui améliore le confort, la sécurité et l’efficacité. Les solutions d’éclairage mains libres de Leviton sont une idée brillante qui vaut la peine d’allumer l’interrupteur.

Pour plus d’options et de styles, consultez notre page interrupteur d’éclairage à détecteur de mouvements pour trouver le détecteur parfait pour votre espace