Chargement...
Panneau de distribution à DEL

Que signifient les couleurs de poignée et les DEL sur mon disjoncteur?

Panneau de distribution Leviton Diagnostic pour faciliter le diagnostic des anomalies!

Il n’est jamais amusant de subir une panne de courant causée par un disjoncteur déclenché. La première idée est, quel disjoncteur de la boîte s’est déclenché et pourquoi? Les disjoncteurs de panneau de distribution de Leviton facilitent autant la réponse que l’aperçu de votre panneau. En insérant des indicateurs dans la poignée et des DEL dans chaque disjoncteur électronique, Leviton élimine le stress lié à la recherche de ce dernier.

Diagnostic à DEL

Les témoins rouges, verts ou blancs apparaissent en un coup d'œil sur la poignée à bascule de chaque disjoncteur, ainsi que sur les DEL du corps des disjoncteurs DDAA, DDFT et DDAA/DDFT. L'indicateur de couleur de la poignée indique si le circuit est sous tension ou hors tension; si l'état est vert, l'alimentation est sous tension, s'il est blanc, l'alimentation est hors tension et s'il est rouge, le disjoncteur s'est déclenché. Les disjoncteurs du panneau de distribution de Leviton sont dotés de circuits électroniques alimentés du côté ligne afin que les DEL restent allumées, même lorsqu’un disjoncteur est déclenché, pour une identification facile. Les témoins à l'intérieur du corps du disjoncteur se coordonnent avec le « type de défaillance »; l'AF fait référence à un événement de fuite à l'arc alors que le GF fait référence à un événement de fuite à la terre. L'illustration ci-dessous montre clairement à quel point il est facile d'identifier le disjoncteur déclenché! En un coup d’œil, nous pouvons voir que le disjoncteur supérieur s’est déclenché et qu’il est dû à un événement de fuite à la terre.

Disjoncteurs

Pour en savoir plus sur les panneaux de distribution de Leviton, regardez la vidéo ci-dessous.