Chargement...

Pourquoi les interrupteurs d’éclairage Leviton sont la mise à niveau ultime pour chaque maison

Personne appuyant sur le gradateur Leviton

Lorsqu’il s’agit de mises à niveau résidentielles, les interrupteurs pourraient ne pas être la première chose qui vous vient à l’esprit. Mais ils devraient l’être. Que vous construisiez une maison intelligente à partir de zéro ou que vous souhaitiez simplement ajouter une touche de commodité moderne, Leviton offre une gamme complète d’interrupteurs d’éclairage résidentiels qui allient forme, fonction et préparation future.

Des bascules classiques à l’automatisation de la détection de mouvements et aux interrupteurs intelligents contrôlés par application, Leviton a une solution pour chaque pièce, chaque style de vie et chaque budget. 

1. Les bases : interrupteurs à bascule et à bascule Decora

Interrupteur à bascule et à bascule Decora de Leviton

On commence par les classiques. Leviton interrupteurs à bascule sont les modèles éprouvés, simples, fiables et disponibles dans une variété de couleurs et de configurations. Pour une apparence plus moderne, Interrupteurs à bascule Decora offrent un design profilé et élégant qui est devenu un favori dans de nombreuses maisons. Ces interrupteurs peuvent être de base, mais ils sont conçus pour durer et faciles à installer, ce qui en fait un excellent choix pour des mises à niveau rapides ou de nouvelles constructions.

Vous êtes-vous déjà battu pour un interrupteur d’éclairage dans l’obscurité? Les interrupteurs lumineux de Leviton résolvent ce problème avec un éclat doux qui les rend faciles à trouver la nuit. Ils sont parfaits pour les couloirs, les salles de bain et les chambres d’invités partout où vous voulez une visibilité supplémentaire sans allumer les lumières. 

Interrupteur-gradateur lumineux Leviton

Vous cherchez à tirer le meilleur parti de vos interrupteurs?

Pourquoi s'arrêter à la fonctionnalité standard? Passez au niveau supérieur en remplaçant vos interrupteurs ordinaires par des interrupteurs-gradateurs, des interrupteurs-détecteurs de mouvements et des interrupteurs-minuteries. Ils sont parfaits pour améliorer la commodité, les économies d’énergie et l’ambiance dans toute votre maison.

 

Interrupteur-gradateur Leviton

Remplacer un interrupteur mural par un interrupteur-gradateur est un moyen facile de créer un impact important pour un coût minimal. L’utilisation d’un interrupteur-gradateur permet de personnaliser facilement le niveau d’éclairage dans n’importe quelle pièce, pour n'importe quelle occasion et dans n'importe quelle maison. Leviton offre une vaste sélection de gradateurs dans différents styles et types afin que vous puissiez choisir ce qui répond le mieux à vos besoins traditionnels, décoratifs ou intelligents. Ils sont tous conçus pour contrôler n'importe quel type d’ampoule, y compris une sélection complète de gradateurs spécialement conçus pour les lumières à DEL.

Interrupteur-détecteur de mouvements Leviton

Les interrupteurs à détecteur de mouvements de Leviton changent la donne en matière d’efficacité énergétique et de commodité. Ces interrupteurs allument automatiquement les lumières lorsque vous entrez dans une pièce et les éteignent lorsque vous partez, ce qui est idéal pour les salles de lavage, les garages, les placards et les chambres d’enfants. Choisissez parmi détecteurs de mouvements (les lumières s’allument et s’éteignent automatiquement) ou détecteurs d’absence de mouvements (vous les allumez manuellement et elles s’éteignent automatiquement). Quoi qu'il en soit, vous économiserez de l'énergie et ne laisserez plus les lumières allumées par accident. 

5. Interrupteurs-minuteries : réglez-les et oubliez-les

Besoin de s'éteindre après un certain temps? Les interrupteurs-minuteries de Leviton facilitent le contrôle de l’éclairage, des ventilateurs et d’autres appareils avec précision et commodité. Choisissez parmi interrupteurs-minuteries idéal pour les salles de bain et les spacces utilitaires ou interrupteurs-minuteries programmables qui vous permettent de personnaliser les horaires de mise sous/hors tension en fonction de votre routine. Ces solutions écoénergétiques aident à réduire la consommation d’électricité et à ajouter de l’automatisation à votre maison, le tout sans avoir besoin d’un concentrateur intelligent.

Minuterie et minuterie programmables de Leviton
Image du gradateur Decora Smart Wi-Fi

Pour ceux qui sont prêts à passer à la vie résidentielle intelligente, La gamme Decora Smart Wi-Fi de Leviton est la mise à niveau ultime. Ces interrupteurs se connectent au Wi-Fi et à Matter, vous permettant de contrôler vos lumières de n’importe où à l’aide de l’application Mon Leviton, d’assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant, ou même d’horaires et d’ambiances. 

Pourquoi choisir Leviton? 

Leviton est un nom de confiance dans les solutions électriques depuis plus d’un siècle. Les interrupteurs de Leviton sont :

  • Durable et fiable, facile à installer
  • Offert dans une large gamme de styles et de finis
  • Soutenu par une innovation et un soutien de pointe

Que vous mettiez à niveau une pièce ou toute votre maison, Leviton a un interrupteur qui répond à vos besoins et à votre esthétique.

Alimenter les prochaines étapes

Les interrupteurs peuvent être petits, mais les bons peuvent transformer votre façon de vivre dans votre espace. Avec la gamme complète de Leviton, des interrupteurs à bascule intempérisés aux solutions intelligentes de pointe, vous ne vous contentez pas de mettre à niveau votre éclairage, vous améliorez votre style de vie.

Prêt à allumer l’interrupteur pour une vie plus intelligente et plus élégante? Leviton facilite les choses.

Vous voulez voir plus de styles? Consultez notre Collection d'interrupteurs résidentiels pour toutes les options