Aujourd’hui, la demande de connectivité réseau dans la maison est plus importante que jamais. Et avec les médias en streaming, les jeux en ligne, le télétravail, les dispositifs résidentiels intelligents et le nuage computing en hausse, le besoin de réseaux résidentiels sécurisés, fiables et à haut rendement ne fera que croître.
Certains propriétaires pensent que pour transformer leur maison en une « maison connectée », il leur suffit d’avoir un système sans fil. Cependant, pour s’adapter à la gamme complète des dispositifs connectés d’aujourd’hui, une maison connectée a besoin des avantages de la connectivité câblée et sans fil.
Dans
un réseau sans fil, les dispositifs se connectent les uns aux autres et à Internet par le biais d’ondes radio envoyées à un routeur sans fil, éliminant ainsi le besoin de câbles Ethernet. Le réseau sans fil est limité par le signal et la portée du routeur sans fil. Le signal peut également être affecté par des barrières architecturales ou structurelles, selon le matériau.
Avantages des réseaux sans fil
• Installation facile et rapide
Les systèmes sans fil peuvent être faciles à installer : il suffit de brancher un routeur sans fil, de configurer les paramètres et de connecter des dispositifs sans fil au réseau. Il n’est pas nécessaire de faire passer le câblage à travers les murs ou les salles d’équipement avec des prises Ethernet. Si le positionnement du système sans fil n'est pas optimal, vous pouvez simplement le déplacer dans une autre pièce ou une autre partie de la maison, à condition que le nouvel emplacement soit câblé pour le prendre en charge. Et si vous décidez de déménager, vous pouvez emporter votre système sans fil (routeur et dispositifs), ce qui n’est pas possible avec un système câblé.
• Commodité et accessibilité inégalées
L’avantage principal du sans fil est sa commodité. Sans avoir besoin de câbles Ethernet pour connecter votre ordinateur portable à votre imprimante ou votre tablette à Internet, il est facile de configurer votre réseau n’importe où dans votre maison et vous pouvez modifier l’organisation de votre réseau à la volée, déplaçant vos appareils d’une pièce à l’autre, sans perte de connectivité.
Inconvénients des réseaux sans fil
• Faire des compromis sur le rendement et la fiabilité
À mesure que l’intégration des dispositifs de l’Internet des objets (IdO) dans les maisons devient plus fréquente, la largeur de bande du réseau Wi-Fi peut être compromise. L’utilisation simultanée d’appareils intelligents, de dispositifs de sécurité, de systèmes CVC et d’applications de domotique, ainsi que de diffusion de musique et de vidéo, de consoles de jeux et de navigation Web par Wi-Fi réduira le rendement global de votre réseau. Plus il y a de dispositifs connectés (en particulier pendant les périodes d’utilisation élevée du réseau), plus la réduction du rendement et de la fiabilité que vous verrez est importante.
• Préoccupations en matière de sécurité
Bien que les réseaux sans fil soient devenus plus sûrs au fil des ans, ils peuvent toujours être piratés et vos données peuvent être interceptées. Le chiffrement, la restriction de l’accès aux fonctions de gestion à distance, les changements de mot de passe du routeur, les mises à jour logicielles et d’autres mesures permettront de sécuriser un réseau sans fil, mais malheureusement, ces étapes réduisent la largeur de bande du réseau et sont trop souvent mises hors tension ou oubliées.
» Comment le sans fil s’empile-t-il?
Le sans fil est une option pratique et rentable pour la connectivité résidentielle. Cependant, il est préférable de limiter l’utilisation du Wi-Fi aux tablettes, ordinateurs portables et appareils intelligents IoT. Un réseau résidentiel sans fil uniquement sacrifie le rendement, la fiabilité et la sécurité pour une augmentation perçue de la facilité d’accès. En fait, les maisons sans fil seulement pourraient voir une réduction de la valeur de revente au fil du temps, car les acheteurs exigent les avantages d’une infrastructure câblée.
CÂBLAGE
Dans un réseau câblé, les dispositifs utilisent des câbles Ethernet pour se connecter les uns aux autres et à Internet par le biais du routeur de réseau. La distance entre les dispositifs est limitée par la longueur des câbles.
Avantages des réseaux câblés
• Rendement et fiabilité imbattables
Bien que les vitesses Wi-Fi aient augmenté avec le temps, une connexion Ethernet câblée est toujours plus rapide que le Wi-Fi. En fait, si votre maison est câblée avec un câble de cat. 6A, votre connexion peut offrir une vitesse constante allant jusqu’à 10 Go/s. Il est idéal pour tous ceux qui souhaitent diffuser des vidéos HD et particulièrement UHD 4K à partir de services comme Hulu ou Netflix, jouer à des jeux en ligne ou transférer de gros fichiers. Si vous faites du télétravail ou dirigez une entreprise résidentielle, une connexion réseau à large bande fiable est un must, surtout si vous vous fiez à la visioconférence ou à l’accès à un réseau d’entreprise par VPN. Une connexion câblée peut offrir un rendement et une fiabilité supérieurs à ceux d’une connexion sans fil.
• Les systèmes câblés de sécurité supérieure
sont connus pour être plus sûrs que les réseaux sans fil depuis des années. Bien que des améliorations continuent d’être apportées, il n’y a aucun substitut à la sécurité offerte par une connexion câblée. Au fur et à mesure que les données personnelles de plus en plus sensibles sont intégrées dans les dispositifs IdO et les outils de « suivi de la vie » en ligne pour la santé, les finances et d’autres renseignements privés, il est essentiel d’avoir un réseau sécurisé.
• Alimentation par Ethernet
De nombreux appareils en réseau peuvent être alimentés par le câble réseau, y compris les points d’accès sans fil, les caméras de sécurité et l’éclairage à DEL.
Inconvénients des réseaux câblés
• Processus d’installation
Un système câblé est un engagement qui exige une planification minutieuse. Bien que de nombreuses personnes puissent configurer un réseau sans fil dans leur maison rapidement et facilement, l’installation de câblage pour la connectivité résidentielle peut être beaucoup plus difficile et chronophage, et vous aurez probablement besoin de l’aide d’un installateur de câble professionnel.
» Un système câblé vous convient-il?
Les connexions câblées sont supérieures en termes de fiabilité et de rendement, surtout si vous diffusez du contenu vidéo en continu, utilisez le réseau pour l’informatique de bureau ou accédez aux plateformes de jeux en ligne. Un réseau câblé offre également la possibilité de créer un réseau local privé haute vitesse dans votre maison, idéal pour les bureaux à domicile, le partage de fichiers et la diffusion multimédia. Une maison dotée d’un réseau câblé aura probablement plus de valeur de revente, car les maisons connectées deviennent la norme et la connectivité réseau devient un service public résidentiel standard. Disposer d’une infrastructure câblée fiable et à l’épreuve du temps ne fera qu’ajouter de la valeur et de l’attrait à n’importe quelle maison.
HEURE DE DÉCISION : sans fil ET câblé
Lorsqu'il s'agit de votre maison, il est préférable que la connectivité sans fil et câblée fonctionne de concert. La technologie sans fil et câblée fonctionne de manière efficace et efficiente ensemble, vous offrant le meilleur rendement, la commodité, la sécurité et la fiabilité pour votre argent, aujourd’hui et pendant des années.
Découvrez les options de maison connectée qui vous aideront à profiter du meilleur que les systèmes sans fil et câblés ont à offrir. Visite www.leviton.com/connectedhome.