Aujourd’hui plus que jamais, il est important de protéger votre maison et vos appareils contre les surtensions causées par la foudre. L'installation d'un disjoncteur de protection contre les surtensions dans le panneau électrique principal de votre maison ne suffit pas à garantir la protection de votre maison ou des environs.
Avec la popularité des dispositifs de domotique, des appareils intelligents et d’autres équipements électroniques dans les maisons d’aujourd’hui, l’exigence d’une protection contre les surtensions dans toute la maison est devenue une nécessité. Les surtensions ou les pics peuvent en fait détruire les appareils électroniques sensibles que nous utilisons dans nos maisons, comme les téléviseurs haute définition, les ordinateurs, les réfrigérateurs, les fours à micro-ondes et plus encore. Les dommages peuvent aller d’une défaillance complète à une réduction de la durée utile.
Nous allons commencer par les notions de base. Qu'est-ce qu'une surtension? Il s'agit d'un bref pic de tension qui peut se produire sur les lignes d'alimentation, les lignes de câble et les lignes téléphoniques. Cela se produit souvent pendant les orages, mais cela peut vraiment se produire pour plusieurs raisons. Et que sont dispositifs de protection contre les surtensions? Ils sont conçus pour limiter les surtensions sur les équipements électriques en les détournant.
La meilleure et la plus fiable façon d’être protégé est d’installer un réseau de protection contre les surtensions à divers niveaux de votre maison. Disposer d’un véritable réseau de protection contre les surtensions pour toute la maison nécessite trois types spécifiques de dispositifs de protection contre les surtensions pour vraiment faire le travail. Parlons de chaque dispositif unique et rappelons-vous que plus votre maison est installée rapidement, mieux votre maison sera protégée.
Dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de type 1 doit être monté du côté ligne de l'entrée principale de service. Il est situé spécifiquement entre le poteau et l’endroit où votre électricité pénètre dans votre panneau de service. Les dispositifs de protection contre les surtensions de type 1 aident à protéger contre la foudre et les surtensions générées à l’extérieur.
Dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de type 2 sont généralement montés du côté charge de votre panneau de disjoncteur principal. Celui-ci protège contre les surtensions générées à l’intérieur et à l’extérieur. Ils constituent la deuxième ligne de défense après le type 1.
Dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de type 3 sont généralement utilisés avec des équipements électroniques sensibles comme les téléviseurs, les ordinateurs, etc. Ils constituent la dernière ligne de défense contre les surtensions transitoires protégeant certains de vos appareils électroniques les plus précieux.