Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Étude de cas Brewery

Une Brasserie internationale rénove un ancien bâtiment de Seagram sur la côte est pour son seul emplacement aux États-Unis.

Hall des départs de l’aéroport LaGuardia

Le défi
Une Brasserie internationale rénove un ancien bâtiment de Seagram sur la côte est pour son seul emplacement aux États-Unis. Les espaces événementiels, les espaces de vente au détail, les aires de production de bière, les salles de réception privées et le mini-amphithéâtre ont des exigences spécifiques en matière d’éclairage et de commande, et le bâtiment a dû être mis à jour pour répondre aux nouvelles exigences du code de l’énergie.

L’installateur
Leviton et l’ingénieur électricien rédacteur ont travaillé ensemble pour développer les matériaux nécessaires au projet. Leviton a également travaillé avec le concepteur d’éclairage pour fournir une interface utilisateur qui a obtenu la flexibilité de programmation requise. Les gestionnaires d’installations ont fourni des commentaires sur la fonctionnalité, la programmation et les demandes d’hospitalité des restaurants, des commerces de détail et des espaces de divertissement.

Les panneaux de relais GreenMAX Solution
7 ont été installés dans l’ensemble de l’installation pour une commande centralisée de l’éclairage pour la gradation, la mise sous tension partielle, la mise hors tension partielle, l’exploitation de la lumière ambiante et plus encore.

Sept écrans tactiles Sapphire ont été installés dans le magasin de détail et le restaurant pour adapter l’éclairage, concevoir des ambiances personnalisées et créer un environnement accueillant. Les arrière-plans des Sapphires ont tous été illustrés avec le logo de la Brasserie pour promouvoir la notoriété de la marque.

Panneaux de relais GreenMAX

GreenMAX offre des configurations d’éclairage illimitées et flexibles qui sont faciles à surveiller, à gérer et à entretenir tout en répondant aux exigences du code de l’énergie, quelle que soit la taille du projet. Cette centrale centralisée de commande d’éclairage offre des capacités de gradation, de mise sous tension partielle, de mise hors tension partielle, de programmation avancée, de réponse à la demande et d’exploitation de la lumière ambiante.

Écrans tactiles
Sapphire Combinent l’intégration facile du système des commandes d’éclairage commerciales de Leviton avec la flexibilité d’une interface utilisateur personnalisable et la commodité de la commande native.Sapphire offre une solution de commande à écran tactile élégante et à grande échelle pour la gradation, la commande d’ambiance, la programmation, la détection de mouvements, l’éclairage naturel et le réglage des couleurs. 

Leviton offre des solutions d’éclairage et de commande prêtes à l’emploi et conformes au code pour les applications hôtelières pour des installations sans faille et des économies d’énergie.