Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Hôtel Davenport

Hôtel Davenport
Chargeur USB Solutions pour le secteur hôtelier

Le Davenport Grand Hotel de Spokane, Washington, un nouvel hôtel de 17 étages avec 716 chambres, offre les dernières commodités et technologies auxquelles les voyageurs d’aujourd’hui s’attendent, leur offrant un environnement relaxant et réconfortant pour recharger leurs appareils électroniques et leur corps. Doug Ward, électricien principal pour Worthy Enterprises, a été chargé de sélectionner et d’installer des dispositifs de câblage électrique pour le nouvel hôtel et voulait offrir aux clients des produits attrayants et de haute qualité dans les chambres et dans le reste de la propriété. Bien que parfois négligés dans le processus de conception global, Ward et l’équipe du Davenport Grand Hotel ont reconnu l’importance subtile que les dispositifs électriques novateurs peuvent apporter à l’expérience de l’hôtel.

Le voyageur d'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'affaires ou de vacances en famille, apporte avec lui les derniers gadgets électroniques. Selon une récente enquête sur la consommation d’énergie, 70 % des voyageurs portent des ordinateurs portables avec eux lorsqu’ils voyagent et 88 % portent des téléphones intelligents lorsqu’ils voyagent. Ward a compris la nécessité de trouver une solution électrique pour répondre aux besoins numériques des voyageurs tout en répondant aux exigences électriques de l’hôtel, comme les téléphones, les lampes et les téléviseurs.

Ward s'est tourné vers Leviton, le principal fabricant de dispositifs électriques, pour trouver une solution aux besoins de l'hôtel. « Sachant que Leviton produit une variété de dispositifs de haute qualité dans un assortiment de couleurs, je me suis tourné vers eux pour voir s’ils offraient une solution qui répondait spécifiquement aux besoins des voyageurs qui visitaient l’hôtel », a expliqué M. Ward.

Au cours des discussions avec Larry Williams, un représentant commercial de Leviton, Ward a découvert le chargeur USB Leviton/la prise inviolable double. Cette prise électrique est dotée de deux prises inviolables de 20A et de deux ports USB avec une puissance de charge de 3,6 A, ce qui permet aux invités de charger deux dispositifs électroniques alimentés par USB, comme les téléphones intelligents et mobiles, les tablettes, les appareils de jeu, les lecteurs électroniques, les appareils photo numériques et plus encore, tout en laissant les deux prises libres pour d’autres utilisations, comme les réveils et les lampes. Comprenant que la plupart des voyageurs utilisent leurs appareils mobiles comme réveils, des prises USB ont été installées de chaque côté des lits dans les 716 chambres d’invités pour permettre une recharge de nuit. Les prises USB ont également été installées près des bureaux afin que les invités puissent charger leurs appareils mobiles, brancher leurs ordinateurs portables tout en travaillant et utiliser la lampe près du bureau, le tout à partir d’une seule prise électrique. De plus, grâce à la micropuce intelligente à l’intérieur des prises USB Leviton qui reconnaît les besoins de chargement spécifiques de chaque dispositif, les clients de l’hôtel sont assurés que leurs dispositifs sont chargés avec une puissance et une vitesse optimales.

Ward a également installé des prises USB Leviton dans le hall et dans d’autres espaces communs de l’hôtel pour permettre aux clients de charger un appareil où qu’ils se trouvent. Les deux ports USB du dispositif sont placés verticalement pour offrir suffisamment d’espace aux invités pour insérer et manœuvrer les cordons de charge. La conception contemporaine et esthétique s’harmonise au décor du Davenport Grand Hotel, pour un look fini.

Pour répondre aux besoins supplémentaires des voyageurs séjournant au Davenport Grand Hotel et créer un environnement plus confortable et luxueux, Ward a également sélectionné et installé d’autres produits Leviton dans tout l’hôtel. L’interrupteur combiné Decora® de Leviton et les lampes-guides à DEL ont été installés dans la salle de bain de chaque chambre pour plus de sécurité et de commodité. Les DEL écoénergétiques s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction du niveau d’éclairage ambiant afin que les invités n’aient pas à se faufiler dans l’obscurité pour trouver l’interrupteur d’éclairage la nuit. Les interrupteurs, prises et plaques murales Decora ont été installés dans différentes couleurs dans l’hôtel pour compléter la conception de l’hôtel. Les prises à DDFT de haute qualité bien connues de Leviton répondent aux exigences NEC® et ont été installées dans l’hôtel pour un niveau supplémentaire de sécurité électrique. Tous les produits Leviton installés dans les chambres d’invités et les espaces publics améliorent l’environnement luxueux du Davenport Grand Hotel et offrent aux clients la qualité et la sécurité électrique que Leviton s’engage à offrir.

En plus d’améliorer l’expérience des clients, les produits Leviton ont également été sélectionnés pour les zones non publiques réservées aux employés de l’hôtel. Des prises à DDFT et des prises standard jusqu’à 50A ont été installées dans les zones de service et les cuisines pour l’équipement et les brasseurs de café, et plus de prises 50A ont été installées dans trois salles de bal juniors et une grande salle de bal pour alimenter l’équipement pendant les événements.

Plus de 150 produits Leviton uniques, totalisant près de 16 000 unités individuelles, ont été installés au Davenport Grand Hotel. Ward a travaillé avec Leviton sur de nombreux autres projets au cours des quinze dernières années, y compris deux autres grands hôtels.

« Travailler avec Leviton est toujours un plaisir », a déclaré Ward. « Notre représentant commercial local de Leviton s’est surpassé pour nous assurer que nous obtenions la qualité et la variété de produits dont nous avions besoin pour nos nombreuses applications dans l’hôtel. C’était un soulagement pour Larry de nous aider avec les petites choses et de nous assurer que le projet se déroule sans heurts, et nous sommes impatients de continuer à utiliser les produits Leviton à l’avenir, sachant qu’une qualité et un service à la clientèle exceptionnels sont de notre côté. »