Minimiser les temps d’arrêt et maximiser la productivité avec les dispositifs étanches de Leviton
Lexington, Michigan
La société familiale Gielow Pickles traite les cornichons, les concombres et les poivrons depuis plus de cinq générations. Avec plusieurs emplacements à travers les États-Unis, Gielow est un chef de file dans la fabrication de cornichons réfrigérés pour l’industrie de la restauration.
Afin de maintenir des conditions sanitaires adéquates pour la production d’aliments en masse, toutes les installations de Gielow subissent des procédures de nettoyage intenses, y compris des lavages à haute pression et à haute température. Les dispositifs de câblage électrique qui alimentent les machines critiques doivent être résistants à la corrosion associée aux lavages approfondis et fréquents en plus du jus de cornichon, de l’eau et des produits chimiques. Gielow exige que tous ses dispositifs de câblage électrique industriel soient homologués IP6, assurant une protection contre la pénétration de poussière dans les jets de vapeur, les lavages à haute pression et à haute température. Les classifications IP6 garantissent un rendement fiable du dispositif qui peut résister aux environnements rigoureux et exigeants.
Gielow s'est rendu compte que les dispositifs de câblage électrique qu'il avait installés se remplissaient d'eau et de jus de cornichon pendant les opérations quotidiennes et les lavages nocturnes. Non seulement cela constituait un danger potentiel pour la sécurité de tous les employés, mais cela entraînait également de nombreux temps d’arrêt imprévus et une défaillance de l’équipement. Gielow a été obligé d’arrêter les machines critiques pour remplacer les dispositifs endommagés par les liquides. Après avoir vu la menace que cela représentait pour les opérations et les résultats de l’entreprise, Gielow a contacté son distributeur local, Medler Electric, pour obtenir de l’aide, qui a à son tour appelé Leviton Manufacturing.
Leviton voulait immédiatement en savoir plus sur la situation de Gielow et sur la façon dont les solutions de l’entreprise pourraient aider. Le directeur principal des produits commerciaux et industriels de Leviton et le spécialiste local des produits industriels se sont rendus au siège social de Gielow dans le Michigan, ce qui a été le début d’une relation collaborative à long terme.
L’une des premières solutions étanches que Leviton a offertes à Gielow était les sectionneurs de sécurité Powerswitch®. « La première boîte que nous avons mise sur le mur, nous avons littéralement jeté de l’eau toute la journée... elle est aussi sèche qu’un os », a déclaré Tom Grant, directeur de l’entretien chez Gielow. Dotés de classifications IP66, IP67, IP68, IP69 et IP69K, ces dispositifs certifiés NSF ont réussi à résoudre le problème d’intrusion d’eau de Gielow. Leviton a ensuite introduit des dispositifs de verrouillage mécanique de la série LEV, qui intègrent un sectionneur de sécurité et une prise IEC dans un logement non métallique étanche à l’eau. Grâce à sa borne captive et ses vis d’assemblage, Gielow a pu accélérer l’installation du dispositif. L’un des principaux domaines où ces interverrouillages mécaniques ont été installés a été monté sur des blocs d’alimentation temporaires, permettant aux employés de brancher, débrancher et déplacer facilement et en toute sécurité les dispositifs.
En plus des défis posés par l’intrusion de liquide, Gielow recherchait également des dispositifs dotés d’une poignée plus durable qui pouvait être facilement mise sous ou hors tension, même avec des mains mouillées ou gantées. Après en avoir entendu parler, Leviton a testé de nombreux matériaux et longueurs de poignée différents avec Gielow jusqu’à ce qu’ils trouvent la solution parfaite : une poignée surmoulée plus longue. Non seulement cela offre une meilleure prise, mais il est également doté de trois dispositions de verrouillage/étiquetage pour la conformité à l’OSHA, une caractéristique de sécurité extrêmement importante pour toute installation de fabrication industrielle, permettant à Gielow de couper l’alimentation de manière constante et sécuritaire pendant la maintenance.
En installant les dispositifs étanches industriels de Leviton, Gielow a été en mesure de minimiser les temps d’arrêt imprévus et d’augmenter la productivité dans ses installations. Grant a fait remarquer : « Les interrupteurs Leviton entrent dans tous les nouveaux équipements que nous construisons. C’est un gagnant certain pour nous... Leviton, en tant qu’entreprise, à mon avis, c’était un succès. »