À mesure que la population canadienne vieillit, nous observons une hausse constante du marché des maisons de retraite privées. Ces installations pour personnes âgées accueillent les retraitées et répondent à leurs besoins, qui comprennent généralement des pharmacies, des salons de beauté et une variété de divertissements et de passe-temps qui permettent aux résidents de socialiser quotidiennement.
À partir d’aujourd’hui et jusqu’en 2030, une personne sur quatre atteindra l’âge de 65 ans au Canada. Cela signifie que des installations plus anciennes seront requises. Leviton aura un rôle à jouer durant la phase de construction de ces complexes de logements. En effet, notre équipe de professionnels spécialisés en réseautique a collaboré avec l’un des acteurs clés de cette industrie dans plus de 30 nouvelles résidences privées pour personnes âgées.
Au début, l’installateur certifié et notre équipe ont suggéré à l’entrepreneur qu’un système complet d’automatisation du bâtiment soit installé dans chaque pièce (vidéo, données, VoIP, sans fil et sécurité). Généralement, l’installation type choisie pour la résidence d’un aîné exige un câblage en cuivre de catégorie 5e ou 6. Cependant, l’évolution continue et la portée toujours plus étendue de la technologie nécessitent l’installation de systèmes de distribution de l’information efficaces dans ces installations. Pour cette raison, un réseau optique passif à gigabits est mieux adapté en raison d’une largeur de bande et d’une vitesse de transmission supérieures.
De plus, l’installation de réseaux optiques passifs à gigabits est une procédure plus simple qu’une installation en cuivre; une seule fibre optique reliée à un routeur peut desservir 32 bornes de réseau optique tandis que 32 fils de cuivre sont nécessaires pour desservir un réseau correspondant. Réduire le nombre de fils filetés représente une économie de coûts ainsi qu’une réduction de près de 15 % de l’ensemble de la structure de câblage.
Ainsi, l’entrepreneur a conclu un accord avec Leviton pour construire plus de 30 résidences privées pour personnes âgées au Québec et en Ontario. Ensemble, l’entrepreneur et notre équipe réseau ont collaboré sur la conception qui a ensuite été dupliquée d’un projet à l’autre. Nos experts ont également prêté leur soutien technique pour faciliter ces projets.
Aujourd’hui, Leviton est le fabricant du plus grand nombre de réseaux optiques passifs compatibles avec les gigabits et est établie comme la référence au Canada. À l’avenir, nous pouvons nous attendre à ce que ce format soit utilisé dans d’autres types de projets commerciaux, publics et gouvernementaux.
Architecture de réseau
On peut trouver un GPON dans plusieurs contextes, mais nous nous concentrerons sur le type de fibre vers le bureau (FTTD) souvent utilisé dans les installations commerciales, éducatives et gouvernementales. Les LST les plus couramment utilisés suivent la norme ITU-T G.984 GPON classe B+. Dans cette application, le GPON est distribué par le biais de connecteurs optiques monomodes simples et de répartiteur(s) optiques passifs qui utilisent généralement des connecteurs de polissage inclinés (CPA) pour fournir des terminaisons de précision qui minimisent l’impact de l’insertion et de la perte de retour. Ce système comprend quatre composants principaux : la borne de ligne optique (OLT), le support de transport (câblage et composants), le répartiteur optique et la borne de réseau optique (ONT).