Le client
La Banque interaméricaine de développement (BID) est un organisme multilatéral donateur qui soutient le développement social et économique dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. L’organisation a mené des travaux sur le changement climatique pendant plusieurs années et a créé en 2009 une Unité d’énergie et de changement climatique (EDD) qui est responsable de la mise en œuvre de l’Initiative pour le changement climatique et l’énergie durable (SECCI), qui s’est concentrée sur quatre piliers stratégiques : l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, le développement durable des biocarburants, l’accès aux marchés du carbone et l’adaptation au changement climatique.
La BID du défi
s’est engagée à réduire son impact environnemental global. Pour atteindre leur objectif, ils mettent à niveau leurs bâtiments en cours de rénovation. Ils recherchaient un système qui leur permettait de contrôler leurs niveaux d’éclairage et d’intégrer l’exploitation de la lumière ambiante par le biais de photocellules pour réduire leur consommation d’énergie. Le système choisi devait également être réaménagé dans son espace.
La solution
Pour offrir à la BID une commande d’éclairage serrée afin de réaliser des économies d’énergie, le système Sector a été sélectionné. IDB avait choisi un fournisseur au début du projet qui n’était pas en mesure de respecter son calendrier et ses exigences en matière de service à la clientèle. Leviton a proposé le système Sector et le projet a été entièrement installé huit semaines plus tard. La flexibilité du système Sector a permis l’installation de détecteurs de mouvements dans l’aire ouverte à un rapport de 1 par cubique, ce qui garantit que l’éclairage n’est utilisé que lorsque les zones sont occupées. Des photocellules ont été installées pour tirer parti de la lumière naturelle, réduisant ainsi le besoin de lumière artificielle et réduisant davantage la consommation d’énergie. Le système atténue l’éclairage proportionnellement en fonction de la distance par rapport aux fenêtres. Les ballasts Sector commutent les charges à DEL pour les couloirs et les zones polyvalentes.
Les résultats
Le système Sector a été installé en cinq semaines, une période très courte pour une révision complète de la gestion de l’énergie. Sector économise de l’énergie dans les installations de la BID en exploitant la lumière naturelle des vastes expositions extérieures et en s’assurant que les lumières sont éteintes lorsque les espaces sont vacants. Ils sont également satisfaits du service à la clientèle fourni par Leviton.
Pour plus de renseignements
Pour en savoir plus sur la vaste gamme de solutions de commande d’éclairage et de gestion de l’énergie de Leviton, veuillez visiter www.leviton.com/lms ou composez le 503-404-5555.