Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Issaquah Highlands

Issaquah Highlands

Leviton fait passer la connectivité optique au dernier kilomètre à Issaquah Highlands, une communauté résidentielle de la région de Seattle

Issaquah Highlands et ses 3 250 maisons prévues incarnent la communauté câblée résidentielle technologique.

Issaquah Highlands et ses 3 250 maisons prévues incarnent la communauté câblée résidentielle technologique. La vision du promoteur Port Blakely Communities, Issaquah Highlands est un mélange d’éléments de conception avancés – architecture, matériaux et technologies – pour améliorer le style de vie des propriétaires et protéger leur précieux environnement Puget Sound. Dès le tout début, le promoteur a adopté le concept d’une communauté optique totale dont les citoyens pourraient profiter des avantages de la connectivité à large bande avancée, par exemple, les communications, le divertissement, l’information, la domotique, etc., aujourd’hui... et à l’avenir. Le résultat final : une infrastructure optique centralisée conçue avec une topographie en étoile qui fait courir la fibre vers chaque division, rue et résidence.

En tant que l’un des premiers contributeurs au projet, Joseph Mouhanna de Cascade Digital, souligne : « Puisque le développeur était convaincu que la connectivité à large bande (fibres optiques) était la voie à suivre, ils ont accepté de construire un centre informatique CO entièrement équipé. » Gary Haddan, représentant du service à la clientèle pour Highlands Fiber Network, explique comment cela s’est produit : « Dès sa création, la vision d’Issaquah Highlands, telle que décrite par Port Blakely Communities et le planificateur original Mike Bookey, était un quartier typique avec une caractéristique très atypique : la « superautoroute de l’information » s’étendrait juste en dessous. Cela signifiait un centre informatique très complet avec une « rampe d’éteinte » à large bande dans chaque maison. Nous utilisons maintenant beaucoup de produits Leviton dans notre centre informatique. Comme cette communauté était une ville connectée depuis ses débuts, nous avons eu beaucoup de temps pour essayer différents types de produits de différentes entreprises. Nous avons décidé de travailler avec Leviton à l’extrémité du réseau du centre informatique, ils font un excellent travail pour nous. »

« Dans tout Issaquah Highlands, « Leviton offre une véritable solution de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) de bout en bout », a déclaré Chris Lane, président de Lane Communications du Kent, Washington, dont la société supervise l’ensemble des efforts de gestion de la fibre optique d’Issaquah pour le promoteur. « Les produits et systèmes Leviton transportent la connectivité optique de notre centre informatique sophistiqué au dernier kilomètre du réseau de communication d’Issaquah, à savoir la prise à l’intérieur de la maison elle-même. » Lane fait remarquer que c’est ce qui distingue Leviton des fournisseurs de matériel et de connectivité traditionnels qui amènent le câble et les services optiques au point de démarcation à l’extérieur de la maison. Leviton va plus loin et apporte une connectivité voix et données à l’intérieur de la maison où le centre Structured Media Center (SMC) de Leviton organise et distribue des services dans toute la maison. » Lane Communications participe actuellement au quartier construit par Rainier Homes, des maisons de deux étages de 290 à 360 mètres carrés avec vue sur Seattle et Bellevue.

Selon Sean Wood, gestionnaire de projet chez Lane, installateur de réseau Leviton, tous les constructeurs qui ont été invités à participer à la communauté Issaquah Highlands sont des constructeurs de qualité hautement reconnus, tant dans le Nord-Ouest que la plupart au niveau national. « Ils savent parfaitement que la qualité de fabrication pendant l’installation est essentielle et peut rendre ou interrompre le rendement des systèmes de câblage structuré haute vitesse dans leurs maisons. Notre relation avec Leviton », fait remarquer M. Wood, « renforce notre position avec des constructeurs comme Rainier Homes parce que nous pouvons leur assurer que tout système installé dans l’une de leurs maisons par l’un de nos installateurs certifiés Leviton fonctionnera de manière fiable et sans problème. Lorsque nous installons des composants approuvés par Leviton, ces pièces et ces performances sont garanties pour prendre en charge toutes les applications actuelles et futures. »

Les produits et systèmes de câblage de Leviton installés à Issaquah Highlands vont des logements optiques pour la gestion du câblage dans le centre informatique aux panneaux médias préconfigurés dans les logements médias structurés dans les maisons individuelles. Lane fait remarquer que ce qui rend ces logements si attrayants, c’est qu’ils permettent d’économiser de l’espace, sont faciles à installer et, surtout, sont extrêmement flexibles afin qu’ils puissent être personnalisés et mis à niveau pour de futures applications. Les logements optiques Opt-R 500 (3RU) de Leviton montés sur bâti dans le centre informatique d’Issaquah Highlands contiennent 144 épissures optiques utilisant une fusion unique. Les parcours de gestion de la fibre peuvent être retirés pour faire de l’espace pour les plateaux de raccordement ou empilés sur les anneaux existants pour un stockage ou une gestion supplémentaire des câbles. Les couvercles amovibles monopièces dissimulent et protègent les cordons de connexion et permettent un accès facile. Les multiples caractéristiques de rayon de courbure et de gestion des câbles comprennent deux attaches de câble à l’avant et quatre à l’arrière pour protéger et organiser les câbles. « Lorsque vous vantez les avantages des futures percées de connectivité aux propriétaires avertis », a expliqué M. Wood, « il est essentiel que vous disposiez de produits et de systèmes qui peuvent tout accepter, de la catégorie 6 à l’audio distribué dans toute la maison en passant par les systèmes de divertissement numérique interactif ».

« Nous préférons maintenant fournir une capacité intégrée supplémentaire – nous utilisons des tubes « incandescents » dans l’espace d’aération du grenier et à l’extérieur dans le garage. De cette façon, nous sommes prêts pour toute technologie que le propriétaire souhaite ajouter à l’avenir. C’est la beauté du câblage structuré! Dans le quartier de Rainier Homes, deux tailles de logements résidentiels Leviton sont installées : 61 cm et 109 cm. Les deux logements sont dotés de panneaux de câblage structuré préconfigurés de Leviton qui acheminent les services téléphoniques, de données et vidéo dans toutes les maisons. Les panneaux enclenchables préconfigurés combinent certains des modules voix, données et RF les plus populaires de Leviton pour créer un point de distribution multimédia rentable.

Ces installations sont idéales pour répondre aux exigences du profil client de Lane, car elles sont hautement personnalisables et peuvent toujours être améliorées avec des cartes d’extension ou des modules autonomes. Le plus grand des deux logements installés par Lane Communications dans les maisons Rainier est le logement de 107 cm de Leviton. Il est configuré avec un panneau Structured Media à 24 ports, un répartiteur vidéo passif 1 x 8 et un module d’alimentation c.a. protégé contre les surtensions comprenant deux prises doubles de qualité hospitalière de 15 A. Le panneau téléphonique et vocal peut connecter des données ou un service téléphonique à 24 emplacements distants et fournir 19 connexions téléphoniques multilignes dans diverses combinaisons de 2 ou 4 lignes. Le module d’alimentation c.a./de surtension offre une protection aux unités de tension de ligne dans des conditions de surtension excessive. Cette connectivité avancée, caractérisée par les produits de Leviton, se trouve dans toutes les maisons construites par les plus de 14 constructeurs qui ont souscrit aux normes établies par le promoteur d’Issaquah Highland, Port Blakely. Il contribue à l’objectif déclaré de la communauté « faire de la technologie avancée une partie du concept du village urbain ».