Apple et Leviton s’associent pour apporter l’automatisation à la cuisine de l’année
Jon de la Cruz, concepteur de la cuisine de l’année 2017 House Beautiful, cherchait à améliorer sa création spectaculaire avec une technologie unique pour une maison de San Francisco. Il a fait appel à Apple et à Leviton pour fournir une solution intelligente qui s’est parfaitement intégrée à son esthétique, et le résultat a été vraiment incroyable. Leviton a choisi de mettre en œuvre Decora Smart avec la technologie HomeKit associée à un iPad Apple, offrant la programmation, l’accès à distance et la commande vocale Siri.
LA GRANDE OUVERTURE
Pendant la fête d’ouverture avec Hearst Publishing et la communauté de conception de San Francisco, Jon a pu utiliser Siri pour exécuter un mode de fête, ajustant automatiquement toutes les lumières à certains pourcentages parfaits pour le mélange et le partage. Comme on peut l'imaginer, il y a de nombreux luminaires magnifiques dans différentes zones à contrôler, qui mettent en évidence chacun différents composants de conception, espaces de repos ou espaces de travail. Par exemple, en « mode de fête », le chandelier au-dessus du banquet passe à 33 %, les lumières encastrées peuvent passer à 26 %, l’éclairage de l’œuvre d’art s’ajuste à 100 %, l’éclairage du bâti de cuve est réglé à 33 %, les lumières de l’îlot de la cuisine s’illuminent à 33 %, etc.
Des ambiances supplémentaires ont été créées, par exemple un en-cas de fin de soirée, qui n’illumine que la lumière la plus proche du réfrigérateur, assurant ainsi une expérience de repas sécuritaire et paisible à minuit. Votre collation secrète est sécuritaire avec Leviton, ne vous inquiétez pas de réveiller votre famille. Il suffit d'appuyer sur « Bonne nuit » à la sortie pour éteindre toutes les lumières.
COMMANDE POUR CHAQUE OCCASION – Commande vocale et d’application
Lorsque les invités ont visité la cuisine de l’année en privé, l’équipe du concepteur a pu facilement utiliser un Apple iPad, Apple iPhone ou Apple Watch pour sélectionner un luminaire individuel et l’atténuer ou l’intensifier, selon ce qu’ils mettaient en évidence avec cet invité particulier : l’œuvre d’art, l’armoire, les comptoirs. Bien sûr, les gradateurs intelligents de Leviton fonctionnent toujours comme les gradateurs ordinaires, donc souvent les hôtes allaient jusqu’au gradateur physique ou à l’interrupteur pour l’allumer ou l’éteindre, ou pour tamiser ou intensifier. Nous n’avons pas besoin d’utiliser une application ou notre voix, c’est rassurant de savoir que l’on peut toujours utiliser l’interrupteur physique lui-même. « La commande vocale est un moyen passionnant et familier d’adopter la commande », a déclaré Greg Rhoades, directeur du marketing chez Leviton. Lorsque la cuisine a été révélée aux propriétaires, les enfants se sont afflués à l’iPad et utilisaient Siri pour allumer et éteindre toutes les lumières avec seulement leur voix. « Siri, allume toutes les lumières! » et « Bonjour Siri, tourne Kitchen Island à 75 % ».
CONFIGUREZ-LE ET OUBLIEZ-LE
Sans matériel supplémentaire en plus des appareils intelligents Leviton et d’un iPad sur place, des horaires ont également été créés pour allumer et éteindre automatiquement les luminaires en fonction du temps. Par exemple, 6AM chaque matin, l’architecte d’intérieur voulait que certaines lumières s’illuminent à certains pourcentages. Puis, à midi, pour changer automatiquement l’éclairage. Enfin, la nuit pour éteindre tout afin que le propriétaire n’ait pas à se rappeler d’éteindre les lumières.
FACILE À INSTALLER
Non seulement les propriétaires et le concepteur aimaient la technologie et la façon dont elle a été discrètement appliquée à la maison, mais l’entrepreneur installateur était ravi de la facilité d’installation et de configuration de l’iPad. « Leviton a assurément apporté l’automatisation de l’éclairage résidentiel dans cette fabuleuse cuisine », a déclaré Chris Rose, du médecin du circuit. « Le fait de voir directement la simplicité de votre produit me donne envie d’en parler encore plus. »
INTELLIGENT ET SÉCURITAIRE
Mais Leviton n'a pas seulement fourni des dispositifs intelligents. De plus, les DDFT pour protéger contre l’électrocution ont été utilisés dans toute la cuisine et jumelés à des plaques murales sans vis assorties pour une apparence élégante qui s’est directement intégrée dans les armoires, le papier peint et les comptoirs.
De plus, les iPad ont été branchés dans la prise USB de Leviton qui comprend deux prises standard pour les petits appareils, ainsi que deux prises USB pour une recharge rapide des téléphones et des tablettes. Ces dispositifs sont en fait dotés d’une puce intelligente à l’intérieur pour détecter le dispositif branché et fournissent la quantité d’énergie appropriée pour se recharger rapidement. Personne ne veut un iPad mort durant une grande fête!
La « House Beautiful Kitchen of the Year » sera promue dans l’ octobre 2017 édition du magazine.
Consultez l’article sur HouseBeautiful.com
Installateur :
J Chris Rose
Le médecin du circuit, San Francisco, CA
thecircuitdoctor@hotmail.com