Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Hôtel Hyatt

Étude de cas L&C de l’hôtel Hyatt
Mississauga, Ontario
Un système de commande d’éclairage de Leviton a aidé à créer une expérience unique et luxueuse pour les clients du Hyatt Place de Mississauga.

Le défi

Le siège social de l’hôtel Hyatt et de Leviton étant situé aux États-Unis, les deux sociétés se connaissaient et avaient fait des affaires par le passé avec des commandes d’éclairage. Satisfaite des solutions de Leviton, cette société hôtelière mondiale de premier plan a demandé à notre équipe canadienne des commandes d’éclairage dans l’un de leurs hôtels situés à Mississauga, en Ontario.

Nos spécialistes ont d’abord rencontré le propriétaire de l’hôtel et une société d’ingénieur-conseil. Sur place, ils ont discuté des différents besoins pour contrôler l’éclairage dans le hall principal de l’hôtel et le centre des congrès de Luxe. Le client a engagé deux entrepreneurs électriciens, l’un pour s’occuper de l’hôtel tandis que le second s’occupe du centre des congrès.

Installation

Nous avons été en mesure de fournir un soutien aux deux entrepreneurs électriciens avant l’installation, puis de nous coordonner avec les fournisseurs d’éclairage et de fournir un soutien pendant l’installation et la commission. Notre spécialiste s’est rendu sur place pour vous aider à chaque étape du projet.

La solution

La solution consistait à installer notre écran tactile Sapphire et nos amplificateurs de puissance pour le hall principal de l’hôtel, des détecteurs de mouvements dans divers espaces de l’hôtel et un système de commande des dimensions pour contrôler l’éclairage qui pourrait être divisé en quatre espaces individuels.

• Écran tactile Sapphire (TS007) Hall principal de l’hôtel

• Écran tactile Sapphire (TS007) derrière la barre

• Contrôleurs à deux dimensions (D4206) dans les salles de réunion de l’hôtel.

• Contrôleurs Dimensions (D4206 + D4006) dans chacune des quatre zones du centre des congrès de Luxe

Le propriétaire de l’hôtel voulait garder le contrôle des commandes d’éclairage en les plaçant dans la salle de gestion et derrière le bar. De cette façon, son équipe pouvait gérer facilement les besoins avec toutes les fonctionnalités nécessaires. Le propriétaire et son équipe ont été impressionnés par la solution Leviton. La force de nos produits est le fait qu’ils sont très polyvalents, s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque pièce.

Sapphire

Maintenez des interfaces de commande flexibles pour répondre à de multiples exigences d’espace d’éclairage et offrir une expérience centrée sur le client dans une application hôtelière. Sapphire offre une interface utilisateur graphique personnalisable pour l’intégration facile du système de plusieurs produits de commande d’éclairage Leviton. Cela permet au personnel de contrôler l’éclairage pour améliorer l’expérience client et de régler les ambiances pour créer un éclairage d’ambiance.