Le défi
Un élément essentiel du système de transport de New York, le terminal B de LaGuardia devait être modernisé pour répondre aux besoins des voyageurs. Désespérément en quête de mises à niveau, les responsables de l’aéroport ont entrepris un projet de rénovation massif de six ans, y compris un nouveau terminal pour répondre aux demandes des passagers et aux codes de l’énergie. Les fonctionnaires devaient également s’assurer que les opérations n’étaient pas interrompues.
Les panneaux de
relais de commande d’éclairage GreenMAX personnalisés, l’équipement de réseautique, les écrans tactiles Sapphire™, les commandes d’urgence et les produits autonomes Leviton ont été installés dans le cadre des mises à niveau. L’ensemble du système a finalement été lié au système BMS du terminal, ce qui n’a entraîné aucun temps d’arrêt ou interruption des services malgré plusieurs phases du projet.
La solution
Leviton a installé 75 panneaux GreenMAX sur mesure dans tout le terminal. Chaque panneau était équipé d’un disjoncteur principal et de relais de gradation de 0-10V déterminés par l’ingénieur-conseil. Les locataires commerciaux du terminal B ont installé des écrans tactiles Sapphire pour fournir des commandes d’ambiance, de programmation et de préréglage.
Les détecteurs de mouvements plafonniers multitechnologiques de Leviton ont été installés pour maintenir les lumières allumées au besoin et conformément aux codes de l’énergie.
L’exploitation de la lumière ambiante et les photocellules écoénergétiques de Leviton ont été ajoutées au terminal B qui est fortement éclairé par des fenêtres allant du sol au plafond. Le résultat est l’intégration harmonieuse d’un système de commande d’éclairage moderne conforme au code qui améliore l’expérience des passagers et l’architecture de pointe.
Le résultat est l’intégration harmonieuse d’un système de commande d’éclairage moderne conforme au code qui améliore l’expérience des passagers et l’architecture de pointe.
Panneaux de relais GreenMAX
GreenMAX offre des configurations d’éclairage illimitées et flexibles qui sont faciles à surveiller, gérer et entretenir tout en répondant aux exigences du code de l’énergie, quelle que soit la taille du projet. Cette centralisation de la commande d’éclairage offre des capacités de gradation, de mise sous tension partielle, de mise hors tension partielle, de planification avancée, de réponse à la demande et d’exploitation de la lumière ambiante.
Écrans tactiles Sapphire
Combinent l’intégration facile du système des commandes d’éclairage commercial de Leviton avec la flexibilité d’une interface utilisateur personnalisable et la commodité de la commande native.Sapphire offre une solution élégante et à grande échelle de commande d’écran tactile pour la gradation, la commande d’ambiance, la programmation, la détection de mouvements, l’éclairage naturel et le réglage des couleurs.
Les détecteurs de mouvements multitechnologiques
à microprocesseur interne à réglage automatique analysent, évaluent et ajustent continuellement la sensibilité et le délai d’éteinte.
Photocellules Les
photocellules Leviton surveillent avec précision les niveaux d’éclairage ambiant ou de tâche. Les photocellules fonctionnent avec d’autres composants du système pour ajuster automatiquement les niveaux d’éclairage à un niveau défini par l’utilisateur.
Leviton offre des solutions d’éclairage et de commande prêtes à l’emploi et conformes au code pour les applications de terminal d’aéroport pour des installations harmonieuses et des économies d’énergie.