Alimentez efficacement et en toute sécurité les passagers de l’aéroport de Floride avec les dispositifs Lev-Lok de Leviton
Chaque jour, d’innombrables passagers aériens comptent sur la disponibilité des prises près de leurs portes de départ pour alimenter leurs téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs portables avant leurs vols. Selon leurs dispositifs, ils peuvent nécessiter une prise USB de type A ou de type C ou une prise standard.
Récemment, un grand aéroport international de Floride voulait moderniser son terminal avec Leviton Lev-LokLes dispositifs de câblage modulaires ®, un système qui emploie une simple connexion de câblage par torsion et verrouillage trois fois plus rapide que le câblage traditionnel. L’offre de Leviton a remplacé les solutions concurrentielles à l’aéroport par des prises USB Lev-Lok de type A et de type C, la solution la plus puissante de l’industrie, qui ont été en mesure de s’adapter aux bornes profilées existantes de l’aéroport avec facilité contrairement aux prises modulaires similaires sur le marché.
Avec plus de 1 200 prises installées dans le terminal de l’aéroport, Leviton répond aux diverses demandes de chargement des différents passagers. Pour assurer la sécurité des passagers et des employés, l’aéroport a choisi toutes les prises inviolables pour offrir un niveau supplémentaire de protection contre les blessures électriques. De plus, l’apparence élégante et moderne des prises grises était cohérente avec l’image de marque de la compagnie aérienne occupante et sa vision d’uniformité entre ses terminaux. Le distributeur de confiance de Rexel a offert un soutien opportun, recommandant et fournissant la solution Leviton à ceux qui modernisent le terminal.
La conception du dispositif Lev-Lok permet aux installateurs de remplacer sans effort les prises, minimisant ainsi les temps d’arrêt globaux et les coûts de maintenance, car les prises peuvent être installées cinq fois plus rapidement que le câblage traditionnel. En s’assurant de l’avenir des installations maintenant, l’aéroport se positionne de manière à s’adapter parfaitement aux nouvelles avancées en matière de dispositifs de câblage ou d’exigences de recharge. L’approche avant-gardiste de l’aéroport de Floride garantit qu’il peut continuer à répondre aux besoins de chargement en constante évolution des passagers de manière efficace et rentable.
Lev-Lok a non seulement amélioré les solutions d’alimentation de l’aéroport de Floride, mais a également établi une nouvelle référence pour la recharge de l’aéroport. Les passagers de l’aéroport de Floride bénéficient désormais d’une expérience de chargement améliorée et sécuritaire, grâce à la source d’alimentation fonctionnelle et fiable fournie par les dispositifs Lev-Lok. La combinaison de la technologie avancée, de la durabilité des produits et de la facilité d’installation et de maintenance de Leviton a renforcé son statut de choix, assurant la sécurité des passagers et le rendement de leurs dispositifs.