Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Leviton et la cave à vin pétillante Pointe

Leviton et la cave à vin pétillante Pointe
Améliorer la sécurité électrique dans la zone de traitement et améliorer les opérations globales

Au-delà des belles rangées de vignobles et de l’élégante zone de dégustation de Sparkling Pointe se trouve leur zone de traitement industriel, essentielle à leur entreprise pour produire et mettre en bouteille leur vin. S'étendant sur 12 hectares de terre, l'établissement vinicole Sparkling Pointe est situé à l'embranchement nord de la zone viticole américaine de Long Island. Avec l’aide de Leviton Manufacturing, une autre entreprise basée à Long Island, New York, Sparkling Pointe a été en mesure d’améliorer la sécurité électrique dans leur zone de traitement, améliorant ainsi les opérations globales.

Sparkling Pointe permet à ses clients de voir chaque étape de leur processus de vinification, y compris une cuve de 9 000 litres pour les fermentations à température contrôlée, une ligne d’embouteillage de 3 000 bouteilles par heure, une ligne de délogement semi-automatique et plus encore.

Étant donné que la zone de traitement est accessible aux clients et est au cœur des opérations, il est essentiel qu’elle reste propre, sécuritaire et efficace. Pour assurer ces conditions, Sparkling Pointe effectue des lavages à grande eau fréquents, ce qui entraîne des équipements et des machines mouillés.

Il est essentiel d'avoir des connexions électriques étanches. Leviton a présenté les dispositifs à interverrouillage mécanique de la série LEV, qui intègrent un sectionneur de sécurité et une prise IEC dans un logement non métallique étanche. Ces dispositifs sont préférables parce qu’ils offrent de la flexibilité, car une grande partie de la machinerie de Sparkling Pointe est portable. En installant des interverrouillages mécaniques, l’équipe Sparkling Pointe peut utiliser en toute sécurité les dispositifs de la série LEV pour brancher, débrancher et déplacer l’équipement, comme les machines à vapeur pour la stérilisation. Cela est beaucoup plus sûr que d’utiliser des rallonges de base pour l’alimentation, car elles peuvent facilement être énervées et présenter des risques potentiels pour la sécurité des employés et des clients qui passent devant. Étant donné que les interverrouillages mécaniques et les fiches de la série LEV sont des dispositifs à broches et à manchons conformes à la norme IEC 60309, ils se verrouillent lorsqu’ils sont accouplés, réduisant ainsi le risque de déconnexion accidentelle et améliorant l’intégrité de la connexion électrique.

Leviton et la cave à vin pétillante Pointe

Série LEV - Dispositifs à broche et à manchon primés IEC 60309

Sécurité améliorée grâce à la technologie de détection intégrée à Inform™

Technologie, les interverrouillages mécaniques sont dotés de détecteurs à l’intérieur qui collectent les données. Ces données peuvent être consultées sur le dispositif par le biais de DEL ou à distance via l’application Inform, ce qui permet aux employés de comprendre ce qui se passe à l’intérieur des interverrouillages mécaniques sans avoir à les ouvrir.

Surveillance à distance - offre un accès 24 h/24, 7 j/7 aux données, y compris la température et l’humidité du logement, toute accumulation de liquide dans le logement, les valeurs de tension du côté ligne et charge individuelles, la continuité de la mise à la terre, et plus encore. Accessibles par téléphone portable ou de bureau, les employés peuvent consulter ces données depuis l’ensemble de l’installation ou depuis leur propre domicile.

Indications locales - Les DEL sur le couvercle avant fournissent des indications faciles à voir de l’état du dispositif : les DEL vertes indiquent que le dispositif fonctionne dans des conditions normales, le clignotement rouge indique qu’il y a une défaillance et le clignotement jaune avertit qu’il y a une accumulation de liquide à l’intérieur du logement qui pourrait entraîner une défaillance potentielle. Pointe étincelante cite souvent des problèmes de chute des pattes, donc avoir des témoins lumineux aide le personnel à identifier rapidement que tout fonctionne correctement, permettant un diagnostic plus sûr et plus rapide, au besoin.

Conçus pour l’assainissement - ces logements étanches à l’eau sont homologués IP69K pour les lavages à haute pression et à haute température et ont un indice IP68 exclusif à l’industrie pour les immersions à long terme. Ces valeurs nominales aident Sparkling Pointe à effectuer des nettoyages rigoureux à la fin de la journée sans avoir à se soucier de leurs dispositifs électriques. Les dispositifs de la série LEV sont également certifiés NSF pour une utilisation dans les installations agroalimentaires.

En installant les dispositifs de la série LEV, étanches à l’eau, avec des valeurs nominales environnementales de pointe, Sparkling Pointe a été en mesure de mettre à niveau les opérations dans leur zone de traitement, améliorant ainsi l’expérience des employés et des clients. À l’avenir, des interverrouillages mécaniques supplémentaires de la série LEV doivent être installés à divers endroits dans Sparkling Pointe pour assurer une couverture complète des installations.

lev