Les panneaux OPT-X HDX et FibrePlus ont été utilisés pour simplifier l’installation du réseau tout en facilitant la migration et la gestion du réseau.
Le défi
Le National Institute for Nuclear Physics (NINP) est un organisme de recherche italien dédié à l’étude des composantes fondamentales de la matière et des lois qui les gouvernent. Le NINP construisait un nouveau centre informatique à Bologne, en Italie, qui hébergerait le superordinateur européen connu sous le nom de Leonardo, l’un des huit superordinateurs préexascale qui forment le réseau informatique européen à haut rendement EuroHPC, et l’un des superordinateurs les plus puissants au monde. Pour prendre en charge à la fois le nouveau centre informatique et les opérations du superordinateur, le client avait besoin d’un partenaire qui pourrait fournir un plan et une gamme de produits complets, y compris la capacité de spécifier des détails comme un connecteur optique qui pourrait changer la polarité et le genre.
Le NINP a contacté Leviton pour fournir l’infrastructure pour cette installation, car ils avaient besoin d’une connectivité optique et cuivre installée partout et ils savaient que Leviton est un fournisseur de classe mondiale des deux.
La solution
À la demande du client, la solution de Leviton devait inclure le câblage optique OM5 et OS2, ainsi que le câblage U/PTNB en cuivre de cat. 6A. Les experts de Leviton ont proposé une solution qui comprenait les composants requis ainsi que les panneaux haute densité OPT-X™ HDX, le système de panneau FibrePlus pour la région EMOA uniquement et les tableaux de connexion en cuivre haute densité.
Leviton a fourni 192 faisceaux OM5 et 192 faisceaux OS2 à différentes longueurs, avec des connecteurs MTP® PRO. Ces connecteurs permettraient des changements de polarité et de genre, réduisant la complexité du réseau optique du client et assurant une polarité uniforme.
Les experts de Leviton ont conçu toutes les armoires concernées (environ 40 bâtis) et ont joué un rôle pratique dans la conception du réseau.
L’impact
Le NINP a apprécié la capacité de Leviton Network Solutions en tant que fabricant à source unique, car nous avons fourni une solution complète de bout en bout qui répondait à toutes leurs exigences. Le superordinateur européen Leonardo a été installé au Bologna Technology Park, et l’inauguration du nouveau centre informatique, présidé par le président de la République Sergio Mattarella, a eu lieu le 24 novembre 2022. À ce jour, le centre informatique du NINP est dur à travailler, grâce à la connectivité de Leviton qui facilite les efforts des organisations pour faire avancer l’être humain.
En savoir plus à propos de l’expertise de Leviton en matière de centres informatiques.