Chargement...

Leviton s’associe à Nextivity pour l’expansion des installations en Caroline du Nord

Expansion des installations en Caroline du Nord

Le défi

Dans le cadre d’un plan d’investissement de cinq ans visant à augmenter la capacité de production de l’entreprise, Solutions de réseautique Leviton doublerait plus que la taille de son installation de Fuquay-Varina, en Caroline du Nord, en agrandissant l’installation de 5 000 pi2 de 9 400 pi supplémentaires. L’installation élargie remplirait la mission de Leviton de raccourcir le délai de rentabilisation pour les clients mondiaux, en fournissant une capacité supplémentaire et en réduisant les délais d’approvisionnement, tout en investissant dans la communauté locale de Fuquay-Varina.

Au fur et à mesure que des plans d’expansion étaient élaborés, la direction a noté un problème important. Dans l’ensemble de l’installation de Fuquay-Varina, les employés obtenaient un service cellulaire sans contact; il était très fréquent d’être bloqué à travailler avec une barre, peu importe le fournisseur utilisé par les employés.

« Avant la Nextivité, lorsque nous avons effectué une vérification de la vitesse du signal sur notre réseau, la vitesse était effectivement nulle dans l’ensemble de l’installation », a déclaré Mike Connaughton, directeur de produit principal des solutions de réseautique de Leviton. « Nous avons donc pensé que nous agrandissions les installations de toute façon, et nous entretenons une relation solide avec Nextivity – tirons cela dans le cadre de notre expansion. »

En plus de l’expérience des experts de Leviton en matière de solutions Nextivity, il y a deux raisons pour lesquelles ils ont choisi Nextivity pour soutenir l’expansion de ses installations : la synergie des solutions Nextivity avec l’infrastructure de câblage structuré de Leviton et les capacités DAS passives de Nextivity. Ce dernier est un véritable différenciateur, car il amplifie les signaux de chaque porte-cellule de manière égale dans l’ensemble de l’installation, un avantage unique pour l’industrie de Nextivity.

La solution

En sélectionnant et en déployant une solution Nextivity dans l’installation élargie, les experts de Leviton ont travaillé avec des représentants de Nextivity, JPI Associates (représentant régional du fabricant de Leviton) et Strategic Communications, l’entrepreneur qui a obtenu l’offre pour le projet. Adam Byrne de JPI Associates a effectué des analyses initiales, rassemblant des données sur l’intensité du signal dans l’installation et fournissant des recommandations sur l’emplacement de l’infrastructure.

Après une évaluation approfondie, il a été déterminé que la solution Nextivity CEL-FI® QUATRA® 4000c, prise en charge par les systèmes de cuivre et de fibre de Leviton, répondrait aux besoins d’infrastructure de l’installation. Le QUATRA 4000c de Nextivity est la première solution de couverture DAS cellulaire d’hôte neutre du marché qui fournit également une mise en réseau privée. En bref, en plus de fournir un signal multitransporteurs d’une hausse pouvant atteindre 100 dB, le QUATRA 4000c s’associe également aux services de réseautique privés pour étendre la couverture 5G dans les grandes installations de fabrication. Avec un signal RF sans perte, une distribution d’alimentation sur Ethernet (PoE) et une compatibilité avec l’architecture de câble de catégorie facile à installer, le QUATRA 4000c a parfaitement fonctionné avec le Système de câblage en cuivre MILLENNIUM™ ATLAS-X1™ SST de cat. 6A utilisé dans l’expansion.

« Je pense que ce projet, et son résultat, illustre vraiment pourquoi nous choisissons de travailler avec Nextivity », a expliqué M. Connaughton. « Les solutions DAS de Nextivity utilisent du câblage à paires torsadées; et souvent, alors que les organisations envisagent d’intégrer des solutions DAS dans leurs installations, elles ont leurs systèmes de câblage structuré existants à considérer. Les solutions Nextivity sont un moyen pratique de marier les deux, et avec des avantages (comme la 5G privée) que les concurrents ne fournissent tout simplement pas. »

Strategic Connections a travaillé en étroite collaboration avec Adam Byrne et JPI Associates pour recevoir une formation et des ressources pour les solutions Nextivity, puis a effectué l’installation Nextivity complète. De plus, alors que l’expansion avait lieu en même temps, Strategic a effectué des connexions optiques et des câbles de cuivre dans l’ensemble de l’installation, a terminé toutes les liaisons et installé des haut-parleurs de pagination. Des analyses de suivi ont été effectuées par les représentants Byrne et Nextivity à plusieurs étapes tout au long du processus d’installation; les analyses finales ont été effectuées uniquement par les représentants Nextivity, qui sont arrivés sur place une fois l’installation terminée.

 

Mât d’antenne sur le toit du bâtiment

Mât d’antenne

L’unité de réseau QUATRA 4000c de Nextivity, le panneau QUICKPORT™ VERTIGO™ Zero-U de Leviton, les prises ATLAS-X1 de cat. 6A, les cordons de connexion haute flexibilité de petit diamètre de cat. 6A et le câble de plénum PTNB RDT de cat. 6A

Unité de réseau QUATRA 4000c

L’unité de couverture QUATRA 4000c de Nextivity, les câbles VXC de Leviton et le câble plénum PTNB RDT de cat. 6A

Unité de couverture QUATRA 4000c , câbles et accessoires VXC de Leviton

Antenne dôme Omni

Antenne dôme Omni

L’impact

Après l’installation, la différence est extrême : les employés et les dirigeants ont signalé des barres complètes dans l’ensemble de l’installation, indépendamment des supports cellulaires. Les analyses finales de Nextivity ont confirmé que le QUATRA 4000c est difficile à travailler, amplifiant et équilibrant les signaux de tous les fournisseurs pour assurer une couverture ininterrompue dans l’ensemble de l’installation.

Grâce aux solutions de Nextivity, alimentées par la connectivité Leviton, un problème de longue date a été abordé, fournissant un soutien essentiel aux employés alors qu’ils continuent à faire ce que nous faisons le mieux : construire un monde mieux connecté pour les clients du monde entier.

Pour en savoir plus sur l’alliance Nextivity de Leviton, consultez leviton.com/nextivity.