La rénovation de toute la maison exige des solutions pour toute la maison
Ricardo Giraldo, propriétaire de RGN Construction, Marietta, GA, a pris le défi de reconstruire complètement une grande maison à Smyrna, GA, à proximité. Le projet était de faire passer la structure d’une nouvelle fondation à une maison de démonstration qui se démarquerait parmi les magnifiques propriétés de la région. La reconstruction complète aurait deux étages, dont une suite complète, et présenterait les derniers matériaux et technologies de construction avec un système électrique moderne. L’objectif de cette maison, comme pour toutes les maisons RGN Construction, est de construire des maisons haut de gamme de qualité qui plaisent aux plus jeunes acheteurs qui apprécient la technologie résidentielle avancée. M. Giraldo a fait remarquer : « Le marché cherche une nouvelle apparence et une technologie mise à jour. Tout est question de concurrence, car la demande est très élevée. »
Après avoir examiné les concurrents du secteur et les besoins des clients, l’objectif de Giraldo était de fournir une technologie de pointe esthétiquement agréable qui recoupe la conception résidentielle traditionnelle et moderne pour offrir confort, sécurité et conservation de l’énergie. Tout en se procurant les matériaux et la technologie pour le projet, Giraldo a parlé avec un associé de la division résidentielle qui a recommandé les produits Leviton. « Nous sommes vraiment satisfaits de Leviton », a déclaré Giraldo. « C’est la première fois que nous utilisons Leviton, mais il n’y avait pas de courbe d’apprentissage. Le calendrier était essentiel, donc les produits devaient être disponibles, installés sans aucun rappel et fabriqués par une marque de confiance. Le fait que de nombreux produits de base de Leviton soient fabriqués dans les usines de Leviton aux États-Unis est un avantage supplémentaire pour notre entreprise et nos clients. »