Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Étude de cas de réadaptation hospitalière

Étude de cas de réadaptation hospitalière

Amélioration de la récupération des patients grâce à des commandes d’éclairage intelligentes.

Le défi

Un nouveau centre de réadaptation national à Downey, en Californie, offre des soins primaires, des soins de santé mentale et des soins spécialisés dans la région de Los Angeles. Les administrateurs d’hôpitaux ont cherché à innover en ajoutant des commandes de rythme circadien et de l’éclairage aux salles de soins intensifs pour promouvoir la guérison et le bien-être.

Installation

Des écrans tactiles Sapphire™ et des passerelles LumaCAN vers DMX ont été installés aux postes des infirmières pour contrôler le système d’éclairage dans les chambres de patients en soins intensifs.

La solution

Les écrans tactiles Sapphire installés aux postes des infirmières offrent une interface utilisateur personnalisable avec plusieurs onglets, boutons et curseurs pour régler les ambiances d’éclairage et s’adapter aux différentes heures de la journée dans plusieurs chambres de patients. »

La fonction de temps astronomique des écrans tactiles Sapphire permet de programmer l’éclairage pour suivre le cycle du rythme circadien et de créer un environnement calme et relaxant pour les patients en favorisant la guérison et le bien-être.

Les rythmes circadiens sont des changements physiques, mentaux et comportementaux qui suivent un cycle de 24 heures. Ces processus naturels répondent principalement à la lumière et à l’obscurité. Certaines recherches ont montré que les rythmes circadiens jouent un rôle essentiel dans divers aspects de la santé physique et psychique.

Les passerelles LumaCAN à DMX fournissent une communication transparente entre les chambres des patients et les postes des infirmières.

Étude de cas de réadaptation hospitalière

Sapphire

Les écrans tactiles ACL Sapphire offrent une solution élégante et à grande échelle de commande à écran tactile pour la commande à DEL, la gradation, la commande d’ambiance, la programmation, la détection de mouvements, la lumière naturelle et le réglage des couleurs. Combinez l’intégration facile du système des commandes d’éclairage commerciales de Leviton avec la flexibilité d’une interface utilisateur personnalisable et la commodité de la commande native. 

Étude de cas de réadaptation hospitalière

Passerelles LumaCAN à DMX

Les passerelles LumaCAN à DMX offrent une conversion réseau pratique afin de fournir une communication transparente entre les produits sur les systèmes LumaCAN ou DMX. Les passerelles échangent des données de canal entre les réseaux LumaCAN et DMX, ce qui permet aux dispositifs utilisant différents protocoles de fonctionner sans heurts ensemble.

L’éclairage et les commandes aident à réaliser des économies d’énergie et de maintenance pour les établissements de soins tout en améliorant l’expérience et le bien-être des patients et en améliorant la fonctionnalité pour le personnel afin de fournir des soins efficaces.

Lorsque vous envisagez les besoins d’un établissement de soins, y compris les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les centres ambulatoires, Leviton offre une source unique pour une solution d’éclairage et de commandes emballée de haute qualité et rentable.

Leviton offre des solutions d’éclairage et de commande prêtes à l’emploi pour les applications de soins de santé pour une installation sans faille et des économies d’énergie.

Pour en savoir plus, consultez Leviton.com/Sapphire.