Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Bibliothèque Santa Cruz

Bibliothèque Santa Crusz
Santa Cruz, Californie
La bibliothèque des sciences et de l’ingénierie est l’une des deux bibliothèques qui servent plus de 16,000 étudiants sur le magnifique campus de UC Santa Cruz. Face aux contraintes de temps et au coût élevé des technologies câblées conventionnelles, le groupe énergétique a choisi d’utiliser les technologies sans fil d’exploitation de l’énergie de Leviton pour atteindre ses objectifs énergétiques. Les récepteurs LevNet RF jumelés à des détecteurs de mouvements sans fil et des photorécepteurs ont contribué à la réfection énergétique des luminaires fluorescents existants de T12 à T8 et ont économisé 50 % de la consommation d’énergie réelle dans l’installation, soit des économies annuelles prévues de48,000 USD. 

Le client

UC Santa Cruz est l’un des nombreux campus qui composent le groupe d’universités de l’Université de Californie. La bibliothèque des sciences et de l’ingénierie abrite des collections de livres scientifiques et d’ingénierie ainsi que la collection d’Asie orientale, la salle de cartographie et le laboratoire de jeux vidéo. 

Le défi
L’éclairage existant a été entièrement activé le matin et est resté allumé jusqu’à ce que le personnel de nettoyage parte près de 20 heures plus tard. L’occupation quotidienne variait et ne suivait pas un modèle fiable. 

La solution
Après une analyse approfondie, l’équipe de vente de Leviton a identifié les avantages de l’utilisation des technologies sans fil par rapport aux technologies câblées conventionnelles. Une installation de test a obtenu des résultats positifs et a laissé place à une mise en œuvre complète dans toute la bibliothèque. 

Tous les luminaires périmétriques adjacents aux fenêtres sont commandés par un détecteur de lumière sans fil qui ne permet pas d’activer l’éclairage lorsqu’il y a une abondance d’éclairage ambiant. Tout l’éclairage général est contrôlé par des détecteurs de mouvements sans fil LevNet RF, qui forcent l’éclairage à son niveau le plus bas lorsque les espaces sont vacants. La bibliothèque existante utilise la commutation à deux niveaux pour alterner entre les niveaux. Cela égalise la durée utile de la lampe et réduit considérablement la consommation d’énergie. 


Les résultats
Dans le cadre d’un incitatif de remise d’énergie, tous les luminaires fluorescents linéaires T12 existants ont été remplacés par un système T8. Un incitatif supplémentaire a été donné pour les détecteurs de mouvements et de lumière. La consommation réelle d’électricité de l’installation a été réduite de 50 %. 

Pour plus de renseignements
Pour en savoir plus sur la vaste gamme de solutions de commande d’éclairage et de gestion de l’énergie de Leviton, veuillez visiter www.leviton.com/lms ou composer le 503-404-5555.

Emplacement :UC Santa Cruz
Santa Cruz, Californie
Application :Solutions sans fil LevNet RF, y compris les photocellules, les détecteurs de mouvements et la commutation à deux niveaux.
Secteur :Enseignement postsecondaire.
Composants du système :WST-12-020, WSCPC-00W, WSC15-IRW
Avantages :On prévoyait48,000 USD d’économies annuelles de coûts d’énergie, de rabais énergétiques et une réduction de 50 % de l’utilisation d’énergie des installations.