Maine, États-Unis
Le client
Le campus scolaire SeDeMoCha du Maine School Administrative District no 68 porte bien son nom des quatre villes qu’il dessert dans le centre du Maine : Sebec, Dover-Foxcroft, Monson et Charlestown. Ayant opéré pendant des années dans deux bâtiments obsolètes, le district a décidé d’agrandir le campus récemment rénové du collège avec une nouvelle aile pour accueillir à la fois l’école élémentaire et les bureaux du district. Lorsqu’il a ouvert ses portes en septembre 2007, le SeDoMoCha Elementary a servi de plus de 400 élèves de la maternelle à la quatrième année, leurs enseignants et les administrateurs de district.
Le défi
étant que le district SeDoMoCha s’étend sur certaines des villes les plus pauvres de l’État, il était essentiel que le district agrandisse ses établissements d’enseignement sans encourir de coûts d’exploitation plus élevés. Les administrateurs de district ont dès le départ suspecté que la conception de systèmes écoénergétiques, y compris les systèmes de commande d’éclairage, pourrait aider à réduire ces coûts d’exploitation. Ils savaient également que ces mêmes systèmes pourraient leur faire bénéficier d’une remise substantielle de la part de la Commission des services publics du Maine.
Bien que la réduction des coûts ait été de la plus haute importance, le district devait être sûr que cette technologie serait facile à utiliser et à entretenir sur le long terme. En outre, il était impératif que les systèmes d’éclairage ne nuisent pas à l’environnement d’apprentissage et, si possible, ne l’améliorent pas.
La Solution
Lewis et Malm Architecture ont fait appel au cabinet de conseil Bartlett Design pour maximiser l’utilisation de technologies d’éclairage efficaces qui non seulement répondaient à la norme ASHRAE 90.1 obligatoire par l’État, mais qui seraient également admissibles aux remises du programme Efficiency Maine. Cela signifiait un dépassement d’environ 20 % de l’ASHRAE. Avec l’aide de Leviton, Larry Bartlett de Bartlett Design a conçu un système d’exploitation de la lumière ambiante pour les salles de classe, l’éclairage temporisé dans les espaces communs et les détecteurs de mouvements autonomes dans les bureaux et autres espaces.
Les salles de classe ont toutes des fenêtres, donc pour maintenir des niveaux d’éclairage optimaux tout au long de la journée, Bartlett a choisi un système en boucle ouverte (avec une photocellule située près de la fenêtre pour lire la lumière naturelle directe). Chaque salle de classe contient un ou deux détecteurs de mouvements muraux multitechnologiques qui allument automatiquement les lumières lorsque quelqu’un entre et s’éteint après que la pièce devienne vide pendant une période spécifiée. Un interrupteur mural à basse tension a également été installé pour la commande manuelle. Un système de gestion intelligente de la lumière ambiante miniZ™ de Leviton fixé aux ballasts d’éclairage relie l’ensemble du système.
Une armoire de relais Z-Max™ est l’unité de commande centrale d’un système d’éclairage temporisé utilisé pour les couloirs, les halls et autres espaces communs, y compris les mises à la terre extérieures. Les lumières intérieures s’allument et s’éteignent en fonction de l’heure de la journée, ainsi que des horaires des jours fériés et des week-ends. Les interrupteurs sont dispersés dans les zones communes pour la commande prioritaire manuelle des horaires préréglés. Une photocellule extérieure mesure le niveau d’éclairage ambiant pour s’assurer que les lumières d’entrée principales sont toujours allumées au besoin, mais éteintes lorsqu’elles sont suffisamment lumineuses à l’extérieur sans elles. Les lampes du parc de stationnement fonctionnent selon un programme astronomique qui automatise l’éclairage en fonction du lever et du coucher du soleil.
Selon le représentant sur le terrain de Leviton, Mike Strout, qui a commandé les commandes d’éclairage lui-même, toutes les salles de classe ont été initialement programmées en seulement quatre heures.
Les résultats
Au deuxième trimestre, les problèmes avaient été résolus et l’administration anticipe que la facture de services publics représenterait une fraction de ce qu’elle aurait été si elle avait opté pour des interrupteurs et des luminaires traditionnels. « Le coût d’exploitation du bâtiment est né de la communauté locale et, puisqu’il s’agit d’une aire de classe ouvrière, nous avions l’intention de rendre la nouvelle aile écoénergétique dès le début », a noté John Dirnbauer, surintendant des écoles. « L’aile est deux fois plus grande que les deux bâtiments que nous avons quittés et nous prévoyons que l’exploitation de notre nouvel espace coûtera à peu près la même chose. C’est également la bonne chose à faire, pour construire « écologique » et réduire notre empreinte carbone. »
En gradant automatiquement et même en éteignant les lumières en fonction de la quantité de lumière naturelle et ambiante entrant dans un espace, il y a beaucoup moins de dépendance à l’intervention humaine, ce qui permet non seulement d’économiser du temps au personnel, mais aussi de s’assurer que les lumières s’éteignent quand elles le devraient. Bartlett Design prévoyait que le système de commande de la lumière ambiante permettrait au district d’économiser près de 18 000 kWh par an : une économie de 1 600 USD pour la première année seulement.
Le bâtiment lui-même peut être utilisé comme un outil d’enseignement pour aider le personnel à éduquer les étudiants sur les principes fondamentaux de la conservation des ressources de la terre grâce aux choix que nous faisons en tant que société et en tant qu’individus.
Pour
en savoir plus sur la vaste gamme de solutions de commande d’éclairage et de gestion de l’énergie de Leviton, veuillez visiter www.leviton.com/lms ou composer le 503-404-5555.
Emplacement : école primaire SeDoMoCha
Dover-Foxcroft, Maine
Application : exploitation de la lumière ambiante dans les salles de classe et les bureaux et commandes d’éclairage temporisées dans les espaces communs, y compris les locaux extérieurs.
Industrie : éducation.
Composants du système : exploitation de la lumière ambiante
Commande d'éclairage naturel miniZ
Détecteur de mouvements multitechnologique OSW12-M0W
Interrupteur LV2000 à cinq boutons
photocellule
Éclairage temporisé
Armoire Z-Max à 24 relais
Photocellule extérieure PCOUT
Interrupteur à basse tension à un bouton
Commande d'éclairage autonome
Divers détecteurs de mouvements
Blocs d'alimentation
Avantages : environ 50 % d’économies en électricité, ce qui permet au district d’utiliser de l’argent ailleurs et d’économiser beaucoup d’argent aux contribuables. L’utilisation de la technologie verte établit la bonne norme pour la communauté et le district autorisé à recevoir une subvention de 108 000 USD du programme des services publics de l’État